Generadores de Pulsos
¿Qué es un generador de impulsos?
Los generadores de impulsos son equipos de prueba eléctricos que se utilizan para generar impulsos que se inyectan en los dispositivos que se están probando para estudiar el comportamiento de estos dispositivos
Los generadores de impulsos se utilizan para proporcionar impulsos para usar en diversas aplicaciones electrónicas. Aunque la mayoría de los productos son fuentes de tensión, también hay generadores de impulsos de corriente disponibles. Además de inyectar impulsos en el dispositivo que se está probando, los generadores de impulsos funcionan también como generadores de retardo digital que se pueden utilizar como estímulo o señal de reloj. Por ejemplo, los generadores de impulsos que funcionan como generadores de retardo digital se pueden utilizar para accionar láseres, moduladores o componentes ópticos. Las salidas de generador de impulsos también pueden producir la señal de modulación para un generador de señal, un dispositivo electrónico que genera señales electrónicas repetidas en formato digital o analógico.
Funciones y capacidades
• Generación de onda rectangular: diseñada para producir impulsos que son de naturaleza rectangular, a menudo capaces de accionar circuitos de lógica, aunque no están necesariamente limitados solo a este tipo de aplicación.
• Anchura de pulso: la anchura de pulsos se puede variar para producir una variedad de formas de onda
• Velocidad de repetición: la velocidad de repetición es un parámetro clave. Cuando se usa en un modo de "funcionamiento libre", la velocidad de repetición se puede variar.
• Disparador de impulsos: usando una forma de onda externa es posible disparar el generador de impulsos. La activación de impulsos suele ocurrir en el borde negativo o positivo a través de un interruptor de selección.
• Retardo de impulso: cuando se activa un impulso es normal poder seleccionar un retardo para el impulso del generador de impulsos. Este retardo es ajustable.
• Amplitud de impulso: aunque la amplitud de impulso será normalmente necesaria para accionar circuitos lógicos, la amplitud es normalmente ajustable.
• Tiempos de subida y bajada de impulso: para algunas aplicaciones puede ser necesario poder ajustar los tiempos de subida y bajada de la salidas lógicas.
Los generadores de impulsos pueden usar técnicas digitales o analógicas, o ambas. Los elementos como la activación y la generación de impulsos utilizarán muy probablemente tecnología digital, pero los aspectos como el control de tiempo de subida y bajada en el generador de impulsos es probable que utilicen técnicas analógicas.
También hay generadores de impulsos multicanal disponibles y pueden producir varios canales de impulsos con anchos de impulso independientes y retardos con salidas independientes e incluso polaridades independientes.
Los generadores de impulsos son equipos de prueba eléctricos que se utilizan para generar impulsos que se inyectan en los dispositivos que se están probando para estudiar el comportamiento de estos dispositivos
Los generadores de impulsos se utilizan para proporcionar impulsos para usar en diversas aplicaciones electrónicas. Aunque la mayoría de los productos son fuentes de tensión, también hay generadores de impulsos de corriente disponibles. Además de inyectar impulsos en el dispositivo que se está probando, los generadores de impulsos funcionan también como generadores de retardo digital que se pueden utilizar como estímulo o señal de reloj. Por ejemplo, los generadores de impulsos que funcionan como generadores de retardo digital se pueden utilizar para accionar láseres, moduladores o componentes ópticos. Las salidas de generador de impulsos también pueden producir la señal de modulación para un generador de señal, un dispositivo electrónico que genera señales electrónicas repetidas en formato digital o analógico.
Funciones y capacidades
• Generación de onda rectangular: diseñada para producir impulsos que son de naturaleza rectangular, a menudo capaces de accionar circuitos de lógica, aunque no están necesariamente limitados solo a este tipo de aplicación.
• Anchura de pulso: la anchura de pulsos se puede variar para producir una variedad de formas de onda
• Velocidad de repetición: la velocidad de repetición es un parámetro clave. Cuando se usa en un modo de "funcionamiento libre", la velocidad de repetición se puede variar.
• Disparador de impulsos: usando una forma de onda externa es posible disparar el generador de impulsos. La activación de impulsos suele ocurrir en el borde negativo o positivo a través de un interruptor de selección.
• Retardo de impulso: cuando se activa un impulso es normal poder seleccionar un retardo para el impulso del generador de impulsos. Este retardo es ajustable.
• Amplitud de impulso: aunque la amplitud de impulso será normalmente necesaria para accionar circuitos lógicos, la amplitud es normalmente ajustable.
• Tiempos de subida y bajada de impulso: para algunas aplicaciones puede ser necesario poder ajustar los tiempos de subida y bajada de la salidas lógicas.
Los generadores de impulsos pueden usar técnicas digitales o analógicas, o ambas. Los elementos como la activación y la generación de impulsos utilizarán muy probablemente tecnología digital, pero los aspectos como el control de tiempo de subida y bajada en el generador de impulsos es probable que utilicen técnicas analógicas.
También hay generadores de impulsos multicanal disponibles y pueden producir varios canales de impulsos con anchos de impulso independientes y retardos con salidas independientes e incluso polaridades independientes.