0,00 €

      SIMATIC IOT2020 de Siemens

      El gateway abierto a cualquier aplicación IoT, basado en Arduino,
      para estudiantes, makers y jóvenes desarrolladores.

      Comprar el IOT2020

      Desarrollado para satisfacer las necesidades de los nuevos ingenieros

      • No se necesitan licencias de software; libertad para decidir cuál es el lenguaje de programación más adecuado.
      • Compatibilidad con la mayoría de plataformas de desarrollo como Arduino y Raspberry PI.

      • Fácil de escalar proyectos Arduino y Raspberry Pi ya existentes a aplicaciones comerciales utilizando un diseño industrial y certificaciones UL/CE.
      • Fácil de interconectar con hardware industrial y de código abierto.
      • Listo para instalar en paneles eléctricos o automatizados.
      • Precio atractivo.

      Principales aplicaciones:

      • Robótica
      • Aplicaciones domóticas IoT
      • Control y monitorización en remoto
      • Smart factory

      Descubra el IOT2020

      El gateway IOT2020 es compatible con la mayoría de los sketches de Arduino que se pueden cargar directamente desde el IDE de Arduino. La mayoría de programas se pueden compilar o ejecutar en Yocto Linux gracias al controlador X1000 SOC (X86).

      Hardware de terceros, como PLCs y sensores de diferentes marcas, se pueden integrar fácilmente con Ethernet o interfaz serie (se necesita un adaptador USB) utilizando protocolos abiertos o industriales como Modbus, Profinet, REST y MQTT.






      El IOT2020 es compatible con los shields de Arduino y con varios lenguajes de programación de alto nivel como Java, C++ y Python.

      También con una gama de IDEs como Eclipse o los compiladores Yocto Linux.

      Además se puede expandir usando el puerto mPCIe. Se puede utilizar Node-Red, MQTT y SQLITE3 para conectar y controlar los periféricos localmente y en remoto.





      ¿Qué es el IOT2020?

      SIMATIC IOT2020, el gateway industrial IOT abierto a cualquier aplicación, es perfecto para que estudiantes, makers y jóvenes se familiaricen con la tecnología IIoT y puedan escalar sus prototipos desarrollados con placas de código abierto como Arduino, Intel Galileo o Raspberry Pi.

      El IOT2020 no es un controlador lógico, ha sido desarrollado para ser el cerebro de una aplicación IoT recogiendo datos de PLCs, controladores o sensores localizados en cualquier parte del mundo. En el caso de los IOs se necesitan algunas opciones en la propia placa utilizando conectores Arduino o shields de Arduino.


      El SIMATIC IOT2020 es un 'hardware industrial' ¿Qué significa? ¿En qué se diferencia de las placas normales como Arduino?

      Las certificaciones UL y CE responden a dos de los muchos requerimientos que hacen que el IOT2020 sea un hardware adecuado para aplicaciones industriales. El IOT2020 viene con una carcasa IP20 que facilita una instalación segura en maquinaría y paneles eléctricos, también facilita la conexión con otros dispositivos como PLCs, fuentes de alimentación, relés y controladores.

      Además, el IOT2020 se ha diseñado utilizando componentes de grado industrial para soportar un uso continuado en ambientes industriales con vibraciones, polvo, interferencias electromagnéticas y altas temperaturas.

      Sobre los protocolos de comunicación, el IOT2020 se puede comunicar con otros hardwares industriales utilizando protocolos industriales seguros como Modbus, PROFINET y MQTT.

      Las típicas placas de código abierto habitualmente no están desarrolladas para uso intensivo en ambientes industriales y no están diseñadas para conectar con facilidad a otros dispositivos industriales. 


      Shield diseñado específicamente para el IOT2000



      Con un módulo E/S diseñado específicamente para el IOT2000 es posible añadir entradas y salidas digitales y analógicas. Esto permite conectar directamente sensores locales al gateway IoT.

      Este shield es para uso industrial  y con el IOT2020 mantiene los estándares CE y UL. Además se puede programar con lenguajes de alto nivel y es direccionable con GPIOs. 

      Descubra más información de este shield para el IOT2020 aquí.




      ¿Por qué estudiantes y makers necesitan hardware con certificaciones industriales?

      Los estudiantes necesitan hardware industrial para integrar sus proyectos IoT en sistemas industriales existentes (ejemplo: crear un prototipo con un sistema de control remoto para monitorizar un brazo robótico). Los estudiantes pueden empezar sus prototipos en placas de Arduino y después simplemente transferir el código - y los shield de Arduino, si son necesarios - al IOT2020 para completar la integración en sistema industrial ya existente.

      Makers y start-ups pueden utilizar el IOT2020 para convertir sus prototipos IoT en aplicaciones comerciales aprovechando sus certificaciones industriales.

      Especificaciones técnicas del IOT2020

      Procesador

      Intel Quark x1000 (x86 400 MHz)

      Memoria

      512 MB DDR3 RAM; 8 MB FLASH, 256 kB SRAM

      Pila de respaldo

      Opcional

      Interfaz Serie

      1x 10/100 Ethernet RJ45

      Interfaz USB

      1 puerto USB tipo A (host USB 2.0)
      1 puerto USB tipo Micro B (interfaz de dispositivo)

      Slots de expansión

      mPCIe + Arduino shields + USB

      E/S de la placa

      Pines Arduino Uno

      Almacenamiento

      Con tarjeta microSD

      Sistema operativo

      Arduino IDE / Yocto Linux / Intel Studio / Eclipse

      Características integradas

      LEDs

      Suministro energético

      9..36 V

      Temperatura de funcionamiento

      0 - 50°C

      Certificados

      Estándares industriales (UL, CE..)

      Programación

      Programación con lenguajes de alto nivel como C++ y Json

      Protocolos de comunicación

      Modbus y Profinet

      Instalación

      Carril DIN, instalación en panel o pared

      Selección de accesorios para el IOT2020

      El evento RS IOT2020 en la Maker Faire Rome con Massimo Banzi y Siemens

      Massimo Banzi, cofundador de Arduino, comentaba: “Todos los años en la 'Maker Faire Rome' contamos la historia de cómo está cambiando el mundo y el camino de las nuevas tecnologías. Este año más que nunca esta transformación está afectando a las compañías debido a la implementación de la ya conocida Industria 4.0. El Internet Industrial de las Cosas va permitir que las compañías sean más eficientes y más competitivas, al mismo tiempo que son cada vez más sustentables. Los gobiernos están invirtiendo mucho dinero en planes para modernizar la industria. Normalmente estos planes están hechos a medida de las grandes empresas pero en países como Italia, el pilar de la economía lo constituyen las pequeñas y medianas empresas. A menudo las dirigen makers que buscan soluciones muy creativas para innovar con presupuestos muy ajustados y equipos pequeños. En la Maker Faire vemos muchos ejemplos de este ingenio y por eso es el lugar perfecto para lanzar el nuevo IOT2020 de Siemens y RS".

      Sobre el IOT2020, Massimo Banzi explicaba: " Este pequeño ordenador es el punto de partida que permite a los estudiantes y a los ingenieros implementar el Internet Industrial de las Cosas y participar en la revolución de la Industria 4.0. Con el potencial del software de código abierto y la posibilidad de programar con Arduino IDE la innovación queda al alcance de todos, no solo al alcance de las compañías que pueden tener grandes equipos y profesionales altamente cualificados".

      Para finalizar, sobre Siemens destacaba: "Siemens es un fabricante líder de la conmutación industrial y la decisión de lanzar el IOT2020 es una señal de que hay que democratizar la innovación para que sea más accesible. 
      Estoy muy entusiasmado de formar parte de este proyecto y de ver cómo las personas van a cambiar la forma de trabajar gracias a este nuevo producto".

      Espacio dedicado al IOT2020 en DesignSpark



      El espacio dedicado al IOT2020 disponible en DesignSpark es el lugar perfecto para encontrar proyectos, ejemplos de programación y vídeos creados por los propios usuarios.

      Es la casa de makers, estudiantes y jóvenes ingenieros de todo el mundo que pretenden desarrollar aplicaciones IIoT disruptivas con el IOT2020.

      © Amidata S.A. Avenida de Europa, 19, 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid