Inicia sesión / Regístrate para acceder a todas las ventajas de tu cuenta
Búsquedas recientes

    Luces de Emergencia

    ¿Qué es la iluminación de emergencia?
    La iluminación de emergencia se encuentra habitualmente encima o al lado de una salida de emergencia. También puede proporcionar una fuente de luz secundaria en caso de emergencia o de fallo de alimentación en un edificio o espacio.

    ¿Cómo funcionan?
    Una luminaria de emergencia está diseñada con una fuente de alimentación aislada e independiente y también se puede conectar a los circuitos de la red principal de un edificio. Si hay una emergencia, este tipo de configuración proporciona alimentación de reserva y permite que se encienda la luz y permanezca encendida automáticamente. Esto garantiza que las personas que se encuentran dentro del edificio o de la zona dispongan de iluminación de escape de emergencia y puedan encontrar la salida de manera segura y con eficacia.

    ¿Cuál es la diferencia entre iluminación de emergencia mantenida y no mantenida?
    El propósito de la iluminación de emergencia mantenida es que permanezca encendida de forma continua, y permanecerá encendida cuando haya un fallo de suministro o una emergencia como por ejemplo un incendio. Una luz de emergencia mantenida permite la iluminación permanente de vías o áreas y, por lo general, ayuda a guiar a las personas por las señales de salida y seguridad. Estos tipos de soluciones de iluminación pueden utilizarse a veces como una luminaria normal.
    La iluminación de emergencia no mantenida se ha diseñado para encenderse en casos de emergencia o fallo de alimentación para ayudar a proporcionar luz a las personas que necesitan salir o seguir una vía de escape. Este tipo de solución de iluminación proporciona una fuente de luz de reserva de batería.

    Tipos de iluminación de emergencia
    • Las luminarias son resistentes y seguras, generalmente se encuentran dentro de una carcasa de plástico resistente y cuando se instalan se atornillan en su lugar. Este tipo de iluminación es muy duradero y presenta gran resistencia a la intemperie y los daños.
    • Las luminarias de armazón alojan bombillas más largas y disponen de un cuerpo de aluminio ligero; este tipo de iluminación es una excelente solución para iluminar grandes áreas.

    Tipos de bombillas
    • Las bombillas halógenas son una solución económica para alojar en luminarias de emergencia. Utilizan gas halógeno como alimentación y producen una luz blanca.
    • El LED produce una luz blanca de alta calidad y una larga vida útil, además de ser fácil de reemplazar.

    Características
    • Características de autodiagnóstico disponibles en algunos modelos para garantizar un funcionamiento correcto
    • Las luces de LED y sus lámparas son fáciles de reemplazar y son rentables
    • Algunas unidades cuentan con cabezales panorámicos y de inclinación para ajustar el flujo de luz en determinadas direcciones
    • Duración de la emergencia de varias horas
    • Las luminarias de LED incorporadas en algunos dispositivos alertan del estado de la lámpara y fallos
    • Cuerpos duraderos incluido policarbonato
    • Alberga algunas normativas de seguridad contra incendios
    Filtros
    Ordenar por
    5 de 5
    Resultados por página