Inicia sesión / Regístrate para acceder a todas las ventajas de tu cuenta
Búsquedas recientes

    Alfombrillas Antifatiga

    Las alfombrillas antifatiga se colocan o instalan en superficies de suelo duro y reducen la fatiga causada al mantenerse de pie sobre el suelo durante períodos prolongados. La alfombrilla antifatiga ayuda a aumentar la productividad, reduciendo las presiones físicas diarias sobre el cuerpo. Elija la alfombra antifatiga adecuada para el entorno de trabajo, tanto en el hogar como en el trabajo. Las alfombrillas están disponibles en varias formas y materiales que actúan como una barrera amortiguando golpes de las superficies del suelo.
    ¿Por qué usar las alfombrillas antifatiga?
    Una alfombrilla antifatiga ayuda a reducir problemas causados por mantenerse de pie durante períodos prolongados. Las alfombrillas reducen la presión sobre las piernas, los pies y la espalda. La alfombrilla reduce la tensión aplicada sobre el cuerpo para protegerle de la superficie dura y contra una superficie húmeda.
    ¿Cómo seleccionar la alfombrilla de suelo antifatiga?
    Debe conocer el objetivo exacto de la alfombrilla y para qué se va a utilizar la alfombrilla antifatiga.
    Elija una alfombrilla que cumpla sus requisitos.
    Conozca el entorno en el que se va a usar la alfombrilla antifatiga.
    Tenga en cuenta el borde de la alfombrilla. Esto ayuda a evitar riesgos de caída y deslizamiento.
    Sepa cómo se va a limpiar la alfombrilla. Es importante si se va a utilizar dentro de un entorno de alimentación.
    Conozca la importancia del espesor de la alfombrilla.
    ¿Se va a utilizar en un lugar seco o húmedo?
    Las alfombrillas para suelo antifatiga se denominan también Orthomat y proporcionan beneficios similares
    Las alfombrillas antifatiga están también disponibles con resistencia a sustancias químicas y aceites
    ¿Qué protección proporciona la alfombrilla antifatiga?
    Reduce el cansancio
    Mejora la productividad
    Reduce los problemas médicos por periodos prolongados de pie
    Reduce la tensión del cuerpo, especialmente en los pies, las piernas y la espalda, además del flujo de sangre y la circulación.
    Amortiguación de impactos
    Áreas húmedas
    ¿Qué tipos de alfombrilla antifatiga están disponibles?
    Hay una alfombrilla disponible para todos los tipos de áreas domésticas y comerciales.
    Las alfombrillas están hechas de caucho, material de alfombra, vinilo, PVC y espuma EPDM.
    Las alfombrillas de goma son especialmente útiles en zonas húmedas porque permiten el drenaje de agua y otros líquidos de la superficie. Las alfombrillas de goma son fáciles de limpiar.
    Hay alfombrillas de suelo interconectadas disponibles que se colocan juntas como un rompecabezas. La alfombrilla de suelo se coloca junta para adaptarse a la superficie del suelo y se bloquea para un ajuste fiable y seguro. Hay bordes también disponibles para este tipo de alfombrilla que reduce los peligros de tropiezo.
    Filtros
    Ordenar por
    1 de 1
    Resultados por página