Componentes Electrónicos, Fuentes de Alimentación, Conectores
Electricidad, Automatización y Cables
Mantenimiento, Mecánica y Herramientas
IT, Prueba y Medida, Seguridad e Higiene

Luces de Emergencia

¿Qué es la iluminación de emergencia?
La iluminación de emergencia se encuentra habitualmente encima o al lado de una salida de emergencia. También puede proporcionar una fuente de luz secundaria en caso de emergencia o de fallo de alimentación en un edificio o espacio.

¿Cómo funcionan?
Una luminaria de emergencia está diseñada con una fuente de alimentación aislada e independiente y también se puede conectar a los circuitos de la red principal de un edificio. Si hay una emergencia, este tipo de configuración proporciona alimentación de reserva y permite que se encienda la luz y permanezca encendida automáticamente. Esto garantiza que las personas que se encuentran dentro del edificio o de la zona dispongan de iluminación de escape de emergencia y puedan encontrar la salida de manera segura y con eficacia.

¿Cuál es la diferencia entre iluminación de emergencia mantenida y no mantenida?
El propósito de la iluminación de emergencia mantenida es que permanezca encendida de forma continua, y permanecerá encendida cuando haya un fallo de suministro o una emergencia como por ejemplo un incendio. Una luz de emergencia mantenida permite la iluminación permanente de vías o áreas y, por lo general, ayuda a guiar a las personas por las señales de salida y seguridad. Estos tipos de soluciones de iluminación pueden utilizarse a veces como una luminaria normal.
La iluminación de emergencia no mantenida se ha diseñado para encenderse en casos de emergencia o fallo de alimentación para ayudar a proporcionar luz a las personas que necesitan salir o seguir una vía de escape. Este tipo de solución de iluminación proporciona una fuente de luz de reserva de batería.

Tipos de iluminación de emergencia
• Las luminarias son resistentes y seguras, generalmente se encuentran dentro de una carcasa de plástico resistente y cuando se instalan se atornillan en su lugar. Este tipo de iluminación es muy duradero y presenta gran resistencia a la intemperie y los daños.
• Las luminarias de armazón alojan bombillas más largas y disponen de un cuerpo de aluminio ligero; este tipo de iluminación es una excelente solución para iluminar grandes áreas.

Tipos de bombillas
• Las bombillas halógenas son una solución económica para alojar en luminarias de emergencia. Utilizan gas halógeno como alimentación y producen una luz blanca.
• El LED produce una luz blanca de alta calidad y una larga vida útil, además de ser fácil de reemplazar.

Características
• Características de autodiagnóstico disponibles en algunos modelos para garantizar un funcionamiento correcto
• Las luces de LED y sus lámparas son fáciles de reemplazar y son rentables
• Algunas unidades cuentan con cabezales panorámicos y de inclinación para ajustar el flujo de luz en determinadas direcciones
• Duración de la emergencia de varias horas
• Las luminarias de LED incorporadas en algunos dispositivos alertan del estado de la lámpara y fallos
• Cuerpos duraderos incluido policarbonato
• Alberga algunas normativas de seguridad contra incendios

Cargando

Filtros
Ordenar por
Página
1
de
0
por página
Página
1
de
0
por página