Cierres de Puertas
Un cierre de bolas es para usar en puertas internas y armarios para garantizar que las puertas se mantienen cerradas. Suelen montarse con tornillo para asegurar un ajuste de larga duración. Algunos pueden presionarse en su lugar.
El cierre se fija en la parte superior de la puerta y se monta en un orificio que se ha taladrado para fijarlo apretado. Una bola cargada por resorte o rodillo sobresale de la parte superior de la puerta y mantiene la puerta cerrada al descansar en la placa de percusión de la jamba de la puerta.
Material y acabados
El equipamiento para armarios está fabricado de materiales sólidos y resistentes como el latón para asegurar una larga vida útil del producto. Se puede pulir o chapar con fines estéticos y para aumentar la durabilidad. El chapado reduce la necesidad de mantenimiento y ayuda a mantener su aspecto.
Tipos de cierre
Los tipos más comunes de cierre de bola utilizados son:
Cierre de balines: dispone de una bala cargada por resorte y retenida dentro de un cilindro conectado a una brida. El pasador está rebajado en el borde de la puerta mientras que la placa de percusión está rebajada en la jamba. También se conoce como "cierre de bola".
Cierre de bolas doble: permite ajustar fácilmente la presión de acoplamiento. En el interior de una carcasa hay dos bolas que retienen el percutor en su lugar cuando se coloca entre ellas. Tanto la placa de percusión como la carcasa pueden tener orificios de fijación ranurados, por lo que ambos se pueden ajustar para alinearlos.
Cierre de rodillo: de diseño similar a un cierre de balines pero con un rodillo en lugar en lugar de una bola. El rodillo tiene generalmente una ranura que permite ajustar cuánto sobresale el rodillo del borde. La conexión de rodillo y la placa de percusión están rebajadas en la puerta y la jamba respectivamente.
El cierre se fija en la parte superior de la puerta y se monta en un orificio que se ha taladrado para fijarlo apretado. Una bola cargada por resorte o rodillo sobresale de la parte superior de la puerta y mantiene la puerta cerrada al descansar en la placa de percusión de la jamba de la puerta.
Material y acabados
El equipamiento para armarios está fabricado de materiales sólidos y resistentes como el latón para asegurar una larga vida útil del producto. Se puede pulir o chapar con fines estéticos y para aumentar la durabilidad. El chapado reduce la necesidad de mantenimiento y ayuda a mantener su aspecto.
Tipos de cierre
Los tipos más comunes de cierre de bola utilizados son:
Cierre de balines: dispone de una bala cargada por resorte y retenida dentro de un cilindro conectado a una brida. El pasador está rebajado en el borde de la puerta mientras que la placa de percusión está rebajada en la jamba. También se conoce como "cierre de bola".
Cierre de bolas doble: permite ajustar fácilmente la presión de acoplamiento. En el interior de una carcasa hay dos bolas que retienen el percutor en su lugar cuando se coloca entre ellas. Tanto la placa de percusión como la carcasa pueden tener orificios de fijación ranurados, por lo que ambos se pueden ajustar para alinearlos.
Cierre de rodillo: de diseño similar a un cierre de balines pero con un rodillo en lugar en lugar de una bola. El rodillo tiene generalmente una ranura que permite ajustar cuánto sobresale el rodillo del borde. La conexión de rodillo y la placa de percusión están rebajadas en la puerta y la jamba respectivamente.