- Publicado 16 nov 2025
- Última modificación 18 nov 2025
- 9 min
Mantenimiento predictivo en instalaciones de energía renovable
A medida que se multiplican los sistemas de energía eólica, solar y otras energías renovables, su eficacia operativa y su fiabilidad se vuelven críticas

La necesidad de que el mundo avance hacia fuentes de energía sostenible está propulsando el auge de la industria de energía renovable. A medida que se multiplican los sistemas de energía eólica, solar y otras energías renovables, su eficacia operativa y su fiabilidad se vuelven críticas. En este caso, el mantenimiento predictivo promete ser una estrategia revolucionaria para el mantenimiento de los sistemas de energía renovable, ya que utiliza tecnologías de vanguardia para prever y prevenir averías en los equipos antes de que se produzcan.
Este artículo estudia el papel, la importancia, los beneficios y las dificultades de implementar el mantenimiento predictivo en las instalaciones de energía renovable. También se centra en soluciones que utilizan tecnologías de mantenimiento predictivo, como el análisis de vibraciones, las imágenes térmicas y los diagnósticos basados en IA, para optimizar el rendimiento y la vida útil de las turbinas eólicas, los paneles solares y otros activos de energía renovable.
Importancia del mantenimiento predictivo en las instalaciones de energía renovable
Se prevé que el volumen del mercado de mantenimiento predictivo en el sector energético alcanzará 2.250 millones de dólares en 2025 y que crecerá a una tasa anual compuesta (CAGR) del 25,77 % hasta alcanzar 7.080 millones en 2030. En los últimos tiempos, el mantenimiento predictivo ha ganado popularidad en la industria. Por lo tanto, es posible que, tanto si eres técnico de mantenimiento, ingeniero o responsable de operaciones, ya implementes este tipo de mantenimiento en tus instalaciones de energía renovable.
A diferencia de las estrategias de mantenimiento tradicionales, como el mantenimiento reactivo (reparación de equipos averiados) y el mantenimiento preventivo (comprobaciones programadas independientemente del estado del equipo), el predictivo utiliza datos en tiempo real, análisis avanzados y aprendizaje automático para predecir cuándo es probable que falle un equipo. Esto permite realizar el mantenimiento justo a tiempo para prevenir el fallo. Resulta particularmente ventajoso en instalaciones de energía renovable, donde los tiempos de inactividad imprevistos pueden influir considerablemente en la producción de energía y los beneficios económicos.
El papel fundamental del mantenimiento en las instalaciones de energía renovable
En proyectos de energía renovable, una función crucial del mantenimiento consiste en asegurar que el equipo funciona de forma fiable y eficaz durante toda su vida útil. A fin de maximizar la producción energética y optimizar la rentabilidad, las actividades de mantenimiento son imprescindibles para prevenir averías imprevistas y minimizar el tiempo de inactividad.
Los especialistas en mantenimiento ayudan a identificar el problema de forma temprana y a mitigarlo con inspecciones rutinarias, mantenimiento preventivo y atención inmediata a cualquier problema que surja. Para ello, supervisan el estado y el funcionamiento del equipo. Por ejemplo, utilizando sensores sofisticados y análisis de datos, el mantenimiento predictivo comprueba continuamente la funcionalidad y el estado de los equipos. La identificación temprana de posibles problemas en los componentes, como inversores, paneles solares y palas de turbinas eólicas, depende de esta supervisión en tiempo real.
Además, las tareas de mantenimiento contribuyen a prolongar la duración de los activos de energía renovable, limitan el número de sustituciones necesarias y perjudican menos el medio ambiente. En general, el mantenimiento es fundamental para garantizar el rendimiento y la sostenibilidad de los proyectos de energía renovable a largo plazo.

Ventajas del mantenimiento predictivo en las energías renovables
Son varios los factores que subrayan la importancia del mantenimiento predictivo, desde la eficiencia operativa hasta el impacto económico y ambiental. Estas son algunas de las principales ventajas en renovables:
- Reducción de costes: es posible gestionar el mantenimiento de forma proactiva, minimizar el tiempo de inactividad y evitar costosas reparaciones urgentes previendo los posibles fallos antes de que se produzcan.
- Mayor fiabilidad: al facilitar el diagnóstico temprano de la degradación de los equipos, el mantenimiento predictivo asegura que los sistemas de energía renovable funcionen a pleno rendimiento durante largos periodos de tiempo.
- Rendimiento optimizado: el mantenimiento predictivo maximiza la producción energética y la eficiencia supervisando continuamente el estado de los equipos, lo que permite realizar modificaciones de forma proactiva.
- Mejora de la seguridad: la identificación temprana de fallos de funcionamiento del equipo reduce los problemas de seguridad relacionados con cada fuente de energía renovable, lo que protege a personas y bienes.
- Prolongación de la vida útil de los activos: los activos de energía renovable pueden tener una vida útil más larga y generar mayor rentabilidad con una supervisión periódica y el mantenimiento correspondiente basado en análisis predictivos.
Retos de implementar el mantenimiento predictivo
La implementación del mantenimiento predictivo en sistemas de energía renovable no carece de dificultades. En primer lugar, quizá sea difícil y costoso adquirir e integrar tecnologías de detección e infraestructuras de análisis de datos. Para manejar la enorme cantidad de datos generados y garantizar una conexión ininterrumpida con los actuales sistemas de control, se precisa una cantidad considerable de experiencia y recursos. Además, dada la naturaleza impredecible de fuentes renovables como la solar y la eólica, así como las complejas interacciones entre diferentes componentes del sistema, puede resultar complicado prever averías con precisión.
Por su parte, es posible que haya empresas cerradas al cambio, por lo que los expertos, acostumbrados a las prácticas del mantenimiento reactivo, tendrían que adaptarse a las del predictivo. El uso de soluciones basadas en la nube para el análisis de datos, así como la protección de la seguridad y la privacidad de los datos, añade otro nivel de complejidad más. A pesar de estos retos, superarlos puede comportar importantes beneficios en ahorro de costes, fiabilidad y mejora de rendimiento en las instalaciones de energía renovable.
Cómo optimizar los activos de energía renovable con tecnologías de mantenimiento predictivo
Vistos los beneficios y las dificultades de implementar el mantenimiento predictivo en el sector de las renovables, ha llegado el momento de buscar maneras de optimizar tus activos. El uso de tecnologías innovadoras mejora el rendimiento y amplía la vida útil de las instalaciones de energía renovable. Con este fin, estas son algunas de las tecnologías que pueden ayudarte a mantener tus instalaciones:
1. Análisis de vibraciones: una garantía de la fiabilidad de las turbinas eólicas
Dada su complejidad y el elevado número de componentes móviles, las turbinas eólicas son propensas al desgaste. Una herramienta fundamental del mantenimiento predictivo para vigilar el buen estado de estos componentes es el medidor de vibraciones.
Cómo funciona el análisis de vibraciones:
- La caja de engranajes, el generador y las palas del rotor de una turbina forman parte de las piezas importantes en las que se instalan acelerómetros y otros sensores de vibración.
- Estos sensores recopilan continuamente datos de vibración y los envían en tiempo real a un sistema de supervisión central.
- Sofisticados algoritmos analizan los patrones de vibración en busca de anomalías que señalen posibles problemas, como desalineación, desequilibrio o desgaste de los rodamientos.
Ventajas:
- Detección temprana de fallos: el análisis de vibración identifica los problemas antes de que se agraven.
- Tiempo de inactividad minimizado: el mantenimiento puntual puede programarse en periodos de viento flojo, lo que reduce su impacto en la producción de energía.
- Mayor vida útil de los componentes: las intervenciones preventivas derivadas del análisis de vibración prolongan la vida útil de componentes cruciales, lo que recorta los costes de sustitución.
2. Imágenes térmicas: mejora de la eficacia de los paneles solares
Los paneles solares son altamente eficaces, pero pueden sufrir problemas tales como puntos calientes o celdas defectuosas. Las imágenes térmicas son una potente técnica de mantenimiento predictivo que sirve para supervisar el estado de los paneles.
Cómo funcionan las imágenes térmicas:
- Drones o dispositivos manuales provistos de cámaras térmicas captan imágenes térmicas de los paneles solares.
- Estas fotos permiten ver cambios de temperatura en la superficie del panel y destacan puntos calientes y otras irregularidades.
- Las imágenes térmicas se analizan con un software especializado para identificar celdas con errores de funcionamiento, fallos de conectividad y otros problemas.
Ventajas:
- Diagnósticos rápidos y precisos: diagnósticos rápidos y precisos con cámaras térmicas.
- Mayor producción de energía: la pronta resolución de problemas mantiene el rendimiento al máximo.
- Mantenimiento rentable: la generación continua de energía durante la toma de imágenes reduce costes.
3. Diagnóstico generado por IA: la revolución en la gestión de activos
La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático están transformando el mantenimiento predictivo al proporcionar funciones sofisticadas de diagnóstico y predicción para gran variedad de activos de energía renovable.
Cómo funciona el diagnóstico generado por IA:
- Los sistemas de IA integran datos de varias fuentes, como sensores de vibración, cámaras térmicas, predicciones meteorológicas y registros históricos de mantenimiento.
- Estos sistemas utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos, identificar patrones y predecir fallos posibles.
- Las plataformas basadas en IA supervisan continuamente el estado de los activos de energía renovable y proporcionan alertas y recomendaciones de mantenimiento en tiempo real.
Ventajas:
- Mayor precisión: la IA detecta patrones sutiles para realizar predicciones precisas, lo que supera los métodos tradicionales.
- Programación óptima del mantenimiento: la IA predice fallos, lo que permite la planificación rentable del mantenimiento con mínimas alteraciones.
- Toma de decisiones fundamentadas: la información de la IA guía a los operadores para optimizar el rendimiento y ampliar la vida útil de los equipos.
Ejemplos reales de mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial
El mantenimiento predictivo basado en IA ha revolucionado el panorama de las energías renovables al predecir y prevenir fallos en los equipos antes de que se produzcan. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, la IA analiza ingentes cantidades de datos de sensores y registros de funcionamiento para identificar patrones que indiquen fallos potenciales.> Artificial intelligence (AI) in renewable energy: A review of predictive maintenance and energy optimization, World Journal of Advanced Research and Reviews
Software de mantenimiento predictivo de ABB
Las soluciones de mantenimiento predictivo de ABB, empresa pionera en tecnologías eléctricas y de automatización en todo el mundo, ayuda a las empresas a vigilar y mantener activos imprescindibles. El software de mantenimiento predictivo Ability™ de ABB utiliza algoritmos de IA para evaluar datos en tiempo real, detectar anomalías y prever averías. ABB ayuda a las empresas a reducir sus costes de mantenimiento, aumentar la productividad y disminuir el tiempo de inactividad mediante análisis predictivos.
Renewables Forecasting Platform de IBM
La Renewables Forecasting Platform de IBM, basada en tecnología de IA, ayuda a predecir patrones meteorológicos y a optimizar la producción energética en parques solares y eólicos mediante análisis avanzados, sensores de loT y datos meteorológicos de primer nivel que elaboran previsiones altamente precisas de la producción. Maximiza la generación de energía renovable, facilita su integración en la red eléctrica y promueve el uso de energía sostenible.
Mantenimiento predictivo con IA generativa de Siemens
Para transformar el mantenimiento predictivo en mantenimiento prescriptivo y hacerlo más interactivo, Siemens ha añadido la funcionalidad de la IA generativa a su sistema Senseye de mantenimiento predictivo. Con este avance, el mantenimiento predictivo resulta más natural e interactivo. Siemens tiene como fin mejorar la capacidad del aprendizaje automático con la IA generativa para que el mantenimiento predictivo y las interacciones hombre-máquina sean más rápidas y eficaces.
Conclusión
En el campo de las energías renovables, el mantenimiento predictivo es una estrategia revolucionaria que ofrece considerables ventajas en cuanto a fiabilidad, eficacia y ahorro económico. Los operadores de energías renovables pueden optimizar el rendimiento de sus instalaciones previendo y previniendo averías en los equipos con el uso de tecnologías sofisticadas, como big data, IA, aprendizaje automático y el Internet de las Cosas. Con el desarrollo de la industria, el mantenimiento predictivo cobrará cada vez más importancia para garantizar la fiabilidad y la producción sostenible de energía renovable.
También te puede interesar...
Cómo detectar y reparar fallos a tierra en sistemas FV
Los fallos a tierra afectan al rendimiento de los sistemas fotovoltaicos y pueden provocar riesgos eléctricos graves, comprometiendo la seguridad de personas y equipos. Te explicamos cómo proteger los inversores solares de los fallos a tierra.
La importancia de calibrar equipos de prueba y medida
Explicamos la importancia de la calibración de equipos de prueba y medida, cuáles son sus diferencias con la verificación o ajuste, qué instrumentos de medida deben calibrarse y las diferentes normativas que regulan la calibración.
Categorías
Enlaces relacionados
- ¿Qué es el mantenimiento predictivo?
- Guía de energías renovables
- RS con el sector energético: ENERGÍAS RENOVABLES
- Controlador de gestión de energía renovable 2, Planet RJ45
- Controlador de gestión de energía renovable 8, Planet 1000Mbps
- Controlador de gestión de energía renovable 8, Planet Ethernet RJ45 1000Mbps
- Golpeteo Rotabroach Agricultura Energía renovable
- Sujeción con placas de yeso Fischer Fixings Materia prima renovable Longitud 22 mm