RS Components presenta el nuevo sistema de conexión ML-XT de Molex
Fiabilidad superior a precios competitivos.
Madrid, España, 19 Mayo 2015:
RS Components (RS) y Allied Electronics (Allied), marcas comerciales de Electrocomponents plc (LSE:ECM), el mayor distribuidor de productos y servicios de electrónica y mantenimiento a nivel mundial, destaca las novedosas características del recién lanzado sistema de conexión sellado Molex ML-XT™, que garantizan una fiabilidad superior a precios competitivos.
La carcasa de plástico y la junta del ML-XT se moldean utilizando un diseño de una sola pieza, convirtiéndolo en un conector no solo económico, sino también absolutamente fiable. La fijación permanente mediante la tecnología de sellado con moldeo por dos descargas de silicona líquida (LSR) garantiza un grado de protección IP68 y también previene la pérdida o la desalineación de la junta. Una alineación precisa garantiza la retención continua durante el desacoplamiento y el acoplamiento de la clavija y el receptáculo.
Además, la innovadora cubierta de la junta trasera proporciona una respuesta a la pérdida de estanqueidad que puede producirse a medida que se doblan o se mueven los cables que salen de los conectores convencionales. La cubierta de la junta trasera del ML-XT impide la flexión del cable cerca de la junta, permitiendo mantener el ángulo perfecto de entrada de los cables. La junta se moldea en silicona de alta consistencia (HCR) para obtener una excelente resistencia a la conexión durante la inserción/extracción de los terminales.
Algunas de las ventajas adicionales por las que se caracteriza este sistema ML-XT incluyen: la contribución a la reducción del inventario, la simplificación del ensamblaje y el ahorro en los costes del montaje final, ya que las carcasas del receptáculo y las clavijas se suministran pre montadas con la junta trasera fijada mediante la cubierta. Además los terminales del conector cuentan con una corriente nominal de hasta 13 A y utilizan el diseño de los Molex XRC™, de eficiencia comprobada, lo que permite a los fabricantes de cableado, utilizar sus propias herramientas de montaje.
El sistema ML-XT está diseñado para aplicaciones de automoción que requieren precios muy competitivos pero, al mismo tiempo, presentan condiciones exigentes como temperaturas extremas, vibración y peligro de penetración a las que se enfrentan los cables eléctricos. El excelente rendimiento y rentabilidad de estos conectores permiten también su aplicación en el sector automovilístico, en el de automatización y control industrial, en entornos exigentes o en equipos instalados al aire libre en condiciones extremas de frío, calor o humedad.
El sistema ML-XT está diseñado para reemplazar a los existentes conectores estándar que actualmente están en la industria, de este tipo. Los conectores y receptáculos ML-XT, herramientas y terminales XRC, ya están disponibles en RS Online.
Acerca de RS Components
RS Components (RS) y Allied Electronics (Allied) son las marcas comerciales de Electrocomponents plc, el mayor distribuidor de productos de electrónica, electricidad y mantenimiento industrial a nivel global. Con operaciones en 32 países, ofrecemos 500.000 referencias a través nuestra página web, catálogo impreso y puntos de venta a más de 1,6 millones de clientes en el mundo, y entregamos más de 44.000 pedidos diarios. Nuestra oferta, de más de 2.500 fabricantes líderes, incluye todo en semiconductores, interconexión, pasivos, electromecánica, instalación eléctrica, prueba y medida, herramientas, consumibles y automatización y control.
Electrocomponents cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y en el último ejercicio fiscal que finalizó en marzo de 2014, obtuvo unos ingresos de 1.270 millones de libras. En la Península Ibérica, el Grupo está presente desde 1992 y cuenta con una facturación anual de más de treinta millones de euros. Para más información, entre en RS Online.
Contacto editorial:
Agencia QuintMark Network RS Components
Ana Monzón Sonia Cano / Miriam Messuti
Tel: + 34 659 901 663 Tel: +34 915 129 780 / 618
ana.monzon@quintmark-network.es marketing.spain@rs-components.com
Redes Sociales:
Twitter: @RSOnlineES; @RSOnlinePT; @RSComponents; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components en Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components
Otros enlaces:
Electrocomponents plc: www.electrocomponents.com
RS Components: www.rs-online.com
RS Components – Iberia:
España: es.rs-online.com
Portugal: pt.rs-online.com