Los sistemas de soldadura de máxima productividad de Thermaltronics se unen a la cartera de herramientas de alta calidad de RS Components
Ahora en stock una completa gama de herramientas para un control superior de la energía de calentamiento para tareas delicadas o térmicamente exigentes.
Madrid, España, 18 Junio 2015:
RS Components (RS) y Allied Electronics (Allied), marcas comerciales de Electrocomponents plc (LSE:ECM), el mayor distribuidor de productos y servicios de electrónica y mantenimiento a nivel mundial, ofrece los sistemas de soldadura Thermaltronics, que utilizan la tecnología Heat Curie (CHT) para asegurar la soldadura perfecta con velocidad constante para mejorar la productividad.
CHT proporciona la cantidad exacta de energía de calentamiento para la capacidad térmica de cada junta aprovechando la temperatura de Curie del material magnético diseñado en el núcleo calefactor. La calefacción por inducción se detiene al alcanzar la temperatura de Curie y se reanuda dependiendo de la capacidad térmica de la junta que se va a soldar, con lo que asegura una energía de calentamiento efectiva, modulada y fluida.
Al contrario que los equipos convencionales, los sistemas de soldadura Thermaltronics carecen de sensor de control de temperatura, por lo que esta permanece más estable. El ajuste de energía permite que la punta conserve la temperatura cerca del nivel deseado. Además, no es necesario calibrarla y la punta cuenta con una larga vida útil que ayuda a reducir costes. Los precios de estos sistemas son realmente competitivos, tanto para uso profesional como personal.
Toda la gama Thermaltronics es ya parte del stock RS, incluyendo estaciones de soldadura, cartuchos de puntas de códigos de colores en una versátil gama de tamaños y perfiles, y sets de desoldadura y pinzas. Las estaciones TMT-9000S y TMT-5000S utilizan CHT a 13,56 MHz para un alto rendimiento y recuperación térmica. El TMT-9000S cuenta con puertos de soldadura intercambiables que ayudan a mejorar la productividad. El TMT-2000S es una unidad de 470kHz que ofrece un punto de entrada económico a la soldadura superior con CHT. Todas las unidades funcionan con un voltaje de línea de 100-240V AC.
Acerca de RS Components
RS Components (RS) y Allied Electronics (Allied) son las marcas comerciales de Electrocomponents plc, el mayor distribuidor de productos de electrónica, electricidad y mantenimiento industrial a nivel global. Con operaciones en 32 países, ofrecemos 500.000 referencias a través nuestra página web, catálogo impreso y puntos de venta a más de 1,6 millones de clientes en el mundo, y entregamos más de 44.000 pedidos diarios. Nuestra oferta, de más de 2.500 fabricantes líderes, incluye todo en semiconductores, interconexión, pasivos, electromecánica, instalación eléctrica, prueba y medida, herramientas, consumibles y automatización y control.
Electrocomponents cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y en el último ejercicio fiscal que finalizó en marzo de 2014, obtuvo unos ingresos de 1.270 millones de libras. En la Península Ibérica, el Grupo está presente desde 1992 y cuenta con una facturación anual de más de treinta millones de euros. Para más información, entre en RS Online.
Contacto editorial:
Agencia QuintMark Network RS Components
Ana Monzón Sonia Cano / Miriam Messuti
Tel: + 34 659 901 663 Tel: +34 915 129 780 / 618
ana.monzon@quintmark-network.es marketing.spain@rs-components.com
Redes Sociales:
Twitter: @RSOnlineES; @RSOnlinePT; @RSComponents; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components en Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components
Otros enlaces:
Electrocomponents plc: www.electrocomponents.com
RS Components: www.rs-online.com
RS Components – Iberia:
España: es.rs-online.com
Portugal: pt.rs-online.com