Nuevas estaciones de soldadura con alimentación automática de Weller
El alimentador del hilo de soldadura integra un sistema innovador que permite soldar con una sola mano
Madrid, Spain, 22 Enero 2016:
RS Components (RS), marca comercial de Electrocomponents plc (LSE:ECM), el distribuidor global de referencia para los ingenieros, presenta las nuevas estaciones de soldadura de la marca Weller con alimentación automática, que permiten soldar con alta precisión y con una sola mano, lo que permite soldar de una sola vez más conexiones, ayudando a reducir los costes de los procesos.
Las nuevas estaciones incluyen la tecnología de diseño de Weller y tienen integrado un alimentador automático de hilo en el propio soldador. Esto asegura un flujo constante y mejora el nivel de precisión del proceso de soldadura manual, permitiendo una soldadura precisa y correcta a la primera.
También se puede ajustar la cantidad para adaptarla en función de las necesidades, facilitando así la soldadura uniforme. Para evitar que la soldadura se pegue y mejorar el nivel de control sobre el flujo soldador, las estaciones han sido diseñadas con una capa antiadherente en el revestimiento interior del tubo, lo que proporciona una mayor precisión en la salida del hilo y una reducción en el tiempo de mantenimiento.
El alimentador integrado con el soldador proporciona mayor seguridad y ayuda a reducir los errores. Soldar con una sola mano permite tener una mano libre para maniobrar mejor y proporcionar precisión a la posición del cableado o de los componentes.
Además, las estaciones incluyen temporizador y varios modos de pulso, proporcionando flexibilidad, mayor control sobre el modo de salida y de la velocidad de soldadura. Las funciones integradas de inicio, parada y espera consiguen un menor consumo de energía, garantizando una mayor vida útil para las puntas y para los elementos de soldar.
Permite colocar un carrete de soldadura de 1 kg, eliminando la necesidad de recambios en trabajos de larga duración.
Inicialmente, RS lanzará dos estaciones de soldadura: el modelo WTSF 80 de 80 W (con puntas de soldadura de 2.4mm LTB), con compatibilidad WD, WR, WS y WSD de Weller; y, por otra parte, el modelo WTSF 120 de 120 W, compatible con WR, WD y WSD.
Acerca de RS Components
RS Components (RS) y Allied Electronics (Allied) son las marcas comerciales de Electrocomponents plc, el mayor distribuidor de productos de electrónica, electricidad y mantenimiento industrial a nivel global. Con operaciones en 32 países, ofrecemos 500.000 referencias a través nuestra página web, catálogo impreso y puntos de venta a más de 1,6 millones de clientes en el mundo, y entregamos más de 44.000 pedidos diarios. Nuestra oferta, de más de 2.500 fabricantes líderes, incluye todo en semiconductores, interconexión, pasivos, electromecánica, instalación eléctrica, prueba y medida, herramientas, consumibles y automatización y control.
Electrocomponents cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y en el último ejercicio fiscal que finalizó en marzo de 2015 obtuvo unos ingresos de 1.270 millones de libras. En la Península Ibérica, el Grupo está presente desde 1992 y cuenta con una facturación anual de más de treinta millones de euros. Para más información, entre en RS Online.
Contacto editorial:
Agencia QuintMark Network RS Components
Ana Monzón Sonia Cano / Haridian Sanz
Tel: + 34 659 901 663 Tel: +34 915 129 780 / 786
ana.monzon@quintmark-network.es marketing.spain@rs-components.com
Redes Sociales:
Twitter: @RSOnlineES; @RSOnlinePT; @RSComponents; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components en Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components
Otros enlaces:
Electrocomponents plc: www.electrocomponents.com
RS Components: www.rs-online.com
RS Components – Iberia:
España: es.rs-online.com
Portugal: pt.rs-online.com