RS Components presenta una nueva gama de conectores sin contacto con importantes ventajas para la maquinaria industrial
Los conectores ARISO de TE Connectivity ofrecen una conectividad de datos y de alimentación sin contacto para automatización y control
Madrid, Spain, 18 Marzo 2016:
RS Components (RS) y Allied Electronics (Allied), marcas comerciales de Electrocomponents plc (LSE:ECM), el mayor distribuidor de productos y servicios de electrónica y mantenimiento a nivel mundial, presenta la nueva gama de conectores sin contacto ARISO de TE Connectivity. Esta gama tiene un sistema híbrido de interconexión que se basa en la tecnología de datos y alimentación sin contacto, permitiendo conectar en distancias cortas sin conexión física con sencillez. El sistema de conectividad aporta muchas ventajas, como la flexibilidad de diseño, los ciclos de acoplamiento ilimitados y la reducción de los costes de mantenimiento en las aplicaciones industriales y de control, como la robótica, las centrifugadoras, la inspección en línea, las máquinas de fresado, las impresoras de alta gama, las mesas giratorias y las máquinas de moldear.
A diferencia de los conectores mecánicos tradicionales, los conectores ARISO utilizan un sistema de acoplamiento magnético inductivo entre el transmisor y el receptor (M30 x 80 mm de tamaño) y, por lo tanto, no requieren contacto físico. Los conectores son capaces de transferir datos y alimentación no solo a través del aire, sino también a través de diversos materiales y líquidos, como el aceite o el agua. También se desconectan automáticamente en caso de que un objeto extraño metálico se interponga entre el transmisor y el receptor.
La serie ARISO, que se ha diseñado para reemplazar las complejas y costosas instalaciones, consta de cinco conectores macho y hembra sin contacto que cuentan con especificaciones de diseño mejoradas. También ofrecen un acoplamiento dinámico intercambiable entre los acopladores ARISO, y pueden conectarse a los sistemas tradicionales mediante cables M12 estándar.
El hecho de que el sistema utilice ajustes dinámicos permite que los conectores puedan mantener la conexión y evitar problemas de alineación causados por cambios en el movimiento. Esta libertad de movimiento incluye la rotación de 360°, el movimiento angular o un grado variable de distancia entre los conectores. Esto se traduce en una conexión altamente resistente a la vibración; asimismo, convierte a los dispositivos en la opción ideal para las conexiones al vuelo, por ejemplo, al conectar E/S remotas o sensores de piezas en movimiento de las máquinas.
Los conectores también están diseñados para proporcionar una conectividad segura y fiable, ofreciendo ciclos de acoplamiento ilimitados incluso en entornos adversos, gracias a la alta resistencia a la vibración y a los acopladores totalmente sellados, lo que también se traduce en una reducción significativa de los costes de mantenimiento. Todo ello los convierte en la opción ideal para los entornos húmedos, con polvo o con residuos y contaminantes. Los conectores también proporcionan toda una gama de funciones de protección, como la protección de polaridad inversa para la transmisión de datos y alimentación, protección contra el sobrecalentamiento y protección de entrada IP67.
En general, sin el desgaste derivado de la fricción causada por los contactos tradicionales, estos conectores sin contacto tienen una vida útil muy prolongada. Esto ofrece toda una nueva gama de oportunidades de implementación que proporcionan mayor flexibilidad de diseño y ahorro de costes.
La gama de conectores sin contacto ARISO de TE Connectivity está disponible en RS Components. RS es el distribuidor con mayor servicio de productos de TE Connectivity en EMEA y en los principales mercados de la región Asia Pacífico.
Acerca de RS Components
RS Components (RS) y Allied Electronics (Allied) son las marcas comerciales de Electrocomponents plc, el mayor distribuidor de productos de electrónica, electricidad y mantenimiento industrial a nivel global. Con operaciones en 32 países, ofrecemos 500.000 referencias a través nuestra página web, catálogo impreso y puntos de venta a más de 1,6 millones de clientes en el mundo, y entregamos más de 44.000 pedidos diarios. Nuestra oferta, de más de 2.500 fabricantes líderes, incluye todo en semiconductores, interconexión, pasivos, electromecánica, instalación eléctrica, prueba y medida, herramientas, consumibles y automatización y control.
Electrocomponents cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y en el último ejercicio fiscal que finalizó en marzo de 2015 obtuvo unos ingresos de 1.270 millones de libras. En la Península Ibérica, el Grupo está presente desde 1992 y cuenta con una facturación anual de más de treinta millones de euros. Para más información, entre en RS Online.
Contacto editorial:
Agencia QuintMark Network RS Components
Ana Monzón Sonia Cano / Haridian Sanz
Tel: + 34 659 901 663 Tel: +34 915 129 780 / 786
ana.monzon@quintmark-network.es marketing.spain@rs-components.com
Redes Sociales:
Twitter: @RSOnlineES; @RSOnlinePT; @RSComponents; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components en Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components
Otros enlaces:
Electrocomponents plc: www.electrocomponents.com
RS Components: www.rs-online.com
RS Components – Iberia:
España: es.rs-online.com
Portugal: pt.rs-online.com