Inicia sesión / Regístrate para acceder a todas las ventajas de tu cuenta
Búsquedas recientes

    Cintas de Gancho y Bucle

    ¿Qué es la cinta de gancho y bucle?
    El gancho y bucle es un tipo de sistema de cierre de fijación que consta de dos tipos de cinta que, cuando se presionan juntas, forman una fijación segura. Una de las cintas, denominada cinta de gancho velcro, contiene un lado rugoso que consta de ganchos diminutos, y la otra cinta, denominada cinta de bucle velcro, está cubierta de bucles “peludos”. Cuando estas dos cintas se presionan juntas, los ganchos de la cinta de gancho velcro se unen a los bucles de la cinta de bucle velcro, lo cual hace que se fijen. Las dos cintas se pueden despegar cuando sea necesario, que a su vez producen un sonido de desgarro distintivo.
    Tipos de cinta de gancho y bucle
    Gancho y bucle estándar: estas cintas de gancho y bucle se venden juntas para mayor comodidad, pero también se pueden adquirir por separado
    Gancho y bucle de doble cara: esta cinta contiene ganchos en un lado y bucles en el otro, lo que permite que se envuelva sobre sí misma para fijar mazos de cables
    Gancho y bucle autoadhesivo: en esta cinta, también conocida como cinta de gancho y bucle mixta, los ganchos y los bucles se encuentran en el mismo lado para una sola pieza
    Cinta de gancho velcro seta: esta cinta contiene vástagos en forma de seta que sobresalen del reverso. Cuando estos vástagos se presionan juntos, se acoplan entre sí para proporcionar una fijación segura
    Ventajas
    • Rápidos y fáciles de utilizar
    • Sin mantenimiento
    • Se pueden colocar alrededor de objetos
    • Fáciles de despegar
    Cómo fijar la cinta de gancho y bucle
    La mayoría de las cintas de gancho y bucle disponen de un reverso autoadhesivo sensible a la presión para una fijación segura. La cinta de gancho y bucle con revestimiento de tejido se puede coser a materiales textiles, como ropa, bolsas y muebles. La cinta de gancho y bucle termoadhesiva utiliza calor a partir de un hierro que produce un adhesivo pegajoso que se puede pegar posteriormente a la superficie de la tela.
    Tamaños
    Las cintas de gancho y bucle están disponibles en distintas longitudes y anchuras, así como en una tira en formas circulares o en cuadrados de forma independiente.
    Aplicaciones
    La aplicación más frecuente de la cinta de gancho y bucle es en la ropa, ya que sustituye a cremalleras o botones. En el hogar, la cinta de gancho y bucle se puede utilizar para fijar alfombras y cojines de asiento, así como para colgar fotografías. Las cintas de gancho y bucle resistentes también se pueden utilizar en aplicaciones industriales y de taller para retener y fijar componentes como paneles, frontales de cajas de altavoces, costuras y paneles de exhibición. Esta cinta también es perfecta para mazos de cable y para fijar pequeñas herramientas a las paredes de garajes para facilitar el acceso.
    Filtros
    Ordenar por
    5 de 5
    Resultados por página
    Búsquedas populares