Gatos Hidráulicos de Carretilla
¿Qué es un gato con ruedas?Un gato con ruedas, nombrado a veces como un gato de suelo o gato de servicio, es una pieza de equipo de automoción que se utiliza para levantar un vehículo del suelo. Los gatos con ruedas se pueden utilizar con un apoyo temporal mientras se está llevando a cabo el mantenimiento del vehículo.¿Qué tipos de gatos con ruedas hay?Hay dos variedades principales de gatos con ruedas: mecánicos o hidráulicos. La mayoría son hidráulicos, ya que estos le permiten levantar más peso con un dispositivo más pequeño. Los gatos mecánicos dependen de la resistencia física del usuario para ayudar a levantar el vehículo. Normalmente, los gatos con ruedas cuentan con ruedas o ruedas giratorias que rotan, haciéndolos versátiles y adecuados para usar con diferentes tipos de vehículos. Los gatos con ruedas se adaptan a vehículos de perfil bajo.Normalmente, los gatos con ruedas están fabricados con acero o aluminio y se han diseñado para utilizarlos en superficies duras y planas. Si está buscando un gato para el vehículo más portátil, puede ser más adecuado un gato en forma de botella.¿Cómo funcionan los gatos con ruedas?Para utilizar un gato con ruedas, tiene bombear el mango que está conectado al gato. Para gatos de suelo hidráulicos, al bombear el mango hace que el aceite a presión pase por el cilindro principal y se eleve el pistón principal. Esto continuará mientras bomba el mango. A continuación, el pistón conectará el brazo y el soporte del gato de suelo, que levantará el vehículo del suelo.¿Qué gato con ruedas debería elegir?La elección de gato con ruedas depende del peso que quiera levantar. Esto se mide en un rango de toneladas y opciones desde 0,5 toneladas (500 kg) a 10 toneladas (10.000 kg).MantenimientoLos gatos con ruedas necesitan poco mantenimiento relativamente, pero tiene que tener en cuenta que a veces tendrá que cambiar el aceite del cilindro principal del gato. Tener el gato lubricado aumentará su vida útil y mantendrá toda su funcionalidad. Después de usarlo, siempre tiene que liberar la presión de aceite antes de guardar el gato de suelo.Precauciones de seguridadLos gatos con ruedas son una pieza del equipo de elevación y no se le deberían dar otros usos. Una vez que se ha levantado, el vehículo debe colocarse sobre soportes (como ejes de carraca), mientras que se lleva a cabo el mantenimiento o la reparación.No debe sobrecargar un gato con ruedas al tratar de levantar más de su capacidad de peso máximo. Esto puede causar fallos en el gato y podría causar lesiones y daños al vehículo. Algunos modelos tienen un sistema de seguridad dentro del sistema hidráulico que evita que el gato se sobrecargue.
Enlaces relacionados
- Gatos Hidráulicos de Botella
- Gatos Hidráulicos
- Gato hidráulico STEERMAN HTJ-3 hydraulic toe jack, carga máxima: 3tonelada
- Gato de botella Enerpac GBJ020A, carga máxima: 20tonelada
- Gato de botella YALE 13300008, carga máxima: 20tonelada
- Gato de botella YALE JH-4B bottle jack, carga máxima: 4tonelada
- Gato hidráulico Facom DL.C6, carga máxima: 6t
- Gato hidráulico Facom DL.PL22A, carga máxima: 22t