Caudalímetros
Los sensores de caudal y los interruptores de caudal son caudalímetros utilizados para medir la cantidad de líquido, gas o vapor que pasa a través de ellos. Los sensores e interruptores de caudal están disponibles como unidades de medida de tiempo, que miden el caudal a lo largo de un periodo de tiempo o pueden ser medidores de caudal de totalización que miden continuamente el medio por el que ha pasado.
Los sensores e interruptores de caudal constan de un dispositivo de conexión de medio primario, transductor y transmisor. El transductor detecta el fluido que pasa a través del dispositivo principal. El transmisor genera una señal de salida a partir de la señal del transductor sin procesar.
Tipos de sensor e interruptor de caudal
• Interruptor de caudal ultrasónico: este tipo de interruptor de caudal emite una señal ultrasónica al medio que, a continuación, rebota y el dispositivo principal la convierte. Se utiliza habitualmente en aplicaciones sucias como aguas residuales.
• Sensores de caudal de rueda de paletas: uno de los tipos de sensor de caudal más común. Los sensores están conectados a un tubo con líquido que pasa a través y hace girar una paleta, el dispositivo principal calcula la velocidad a medida que la paleta gira.
• Sensores de caudal de área variable o Rotaflow: los medidores Rotaflow son un tubo cónico y un flotador. Se utilizan habitualmente para medida de flujo de gases y líquidos debido a su bajo coste, sencillez, baja caída de presión y salida lineal.
• Sensores magnéticos-inductivos: este tipo de sensor detecta tres categorías de proceso, cantidad de caudal volumétrica, cantidad consumida y temperatura del medio
Aplicaciones para sensores e interruptores de caudal
Cada tipo de sensor de caudal tiene sus propias aplicaciones específicas y problemas de instalación. No hay un tamaño universal para todos los caudalímetros. La manera de seleccionar el caudalímetro correcto es pensar en la aplicación a modo de guía, no en la tecnología. Muchas de las tecnologías funcionan bien en muchas aplicaciones. Empezar por la aplicación ayudará a seleccionar la tecnología basada en la precisión, el coste, la durabilidad y la fiabilidad, en lugar de intentar que la tecnología encaje en la aplicación que tenga.
Los sensores e interruptores de caudal constan de un dispositivo de conexión de medio primario, transductor y transmisor. El transductor detecta el fluido que pasa a través del dispositivo principal. El transmisor genera una señal de salida a partir de la señal del transductor sin procesar.
Tipos de sensor e interruptor de caudal
• Interruptor de caudal ultrasónico: este tipo de interruptor de caudal emite una señal ultrasónica al medio que, a continuación, rebota y el dispositivo principal la convierte. Se utiliza habitualmente en aplicaciones sucias como aguas residuales.
• Sensores de caudal de rueda de paletas: uno de los tipos de sensor de caudal más común. Los sensores están conectados a un tubo con líquido que pasa a través y hace girar una paleta, el dispositivo principal calcula la velocidad a medida que la paleta gira.
• Sensores de caudal de área variable o Rotaflow: los medidores Rotaflow son un tubo cónico y un flotador. Se utilizan habitualmente para medida de flujo de gases y líquidos debido a su bajo coste, sencillez, baja caída de presión y salida lineal.
• Sensores magnéticos-inductivos: este tipo de sensor detecta tres categorías de proceso, cantidad de caudal volumétrica, cantidad consumida y temperatura del medio
Aplicaciones para sensores e interruptores de caudal
Cada tipo de sensor de caudal tiene sus propias aplicaciones específicas y problemas de instalación. No hay un tamaño universal para todos los caudalímetros. La manera de seleccionar el caudalímetro correcto es pensar en la aplicación a modo de guía, no en la tecnología. Muchas de las tecnologías funcionan bien en muchas aplicaciones. Empezar por la aplicación ayudará a seleccionar la tecnología basada en la precisión, el coste, la durabilidad y la fiabilidad, en lugar de intentar que la tecnología encaje en la aplicación que tenga.