Nº ref. fabric.

Alambres de cobre

¿Qué es un hilo de cobre?
Un conductor es un material de metal que permite que el flujo de electricidad pase por él. Los conductores eléctricos, en este caso de cobre, utilizan para hacer hilos. Un hilo es una tira larga de metal conductor que se utiliza en el sector del cableado eléctrico. El hilo se hace introduciendo el material de base por un agujero en una matriz o en una placa de extracción para reducir el tamaño general. El proceso se repite para reducir el más diámetro a su tamaño final. En ese momento, los hilos de cobre ya están listos para el proceso de recocido. El proceso de recocido implica que los hilos se calienten hasta una temperatura muy alta y, a continuación, se dejen enfriar de forma natural. Este ingenioso proceso ayuda a eliminar cualquier debilidad interna y refuerza el metal. También mejora su conductividad. El cobre es el segundo material que mejor conduce la electricidad, después de la plata. Esto se debe a sus excelentes propiedades físicas, lo que hace que se utilice en la mayoría de aplicaciones eléctricas.
Tipos de hilo de cobre
El hilo de cobre que se utiliza con más frecuencia es el que no tiene ningún tipo de revestimiento. El tipo de revestimiento depende de la ubicación en la que se vaya a utilizar el hilo.
El hilo esmaltado o de imán es un hilo cubierto con una fina capa de barniz. El cable de cobre esmaltado se utiliza para la construcción de transformadores, motores, inductores o electroimanes.
El hilo estañado es un cable de cobre al que se le ha aplicado una fina capa de estaño en la superficie exterior del material. La aplicación de estaño en el hilo fortalece las propiedades naturales del cobre, lo que lo hace más resistente a las altas temperaturas y a las condiciones húmedas y mojadas. El hilo de cobre estañado es muy fácil de soldar, lo que lo hace muy útil para conectar componentes y contactos internos.
El hilo de cobre es un conductor sólido único. El tamaño del hilo se puede medir de tres formas distintas. Por el tamaño del filamento, el diámetro exterior o por su calibre.
El tamaño de los filamentos normalmente es de 1/0,2 mm, 1/0,5 mm y 1/0,63 mm. El número que aparece antes de la barra indica el número de conductores, en este caso un único con sólido. El número que sigue a la barra indica el diámetro exterior del conductor sólido.
El diámetro exterior es autoexplicativo, hace referencia al diámetro exterior general del conductor sólido único.
El calibre de cable americano (AWG) es el sistema estándar establecido para la medición de las zonas de sección transversal del conductor sólido. Los tamaños del AWG no son relativos, cuanto mayor es el AWG, más delgado o pequeño será el hilo, y cuanto más pequeño sea el AWG, el hilo será más grueso o grande. Por tanto, un hilo con un AWG de 8 será un mejor conductor que uno de 16.

Cargando

Filtros
Ordenar por
Página
1
de
0
Página
1
de
0