Adaptadores Universales
Un adaptador de viaje se ha convertido en algo esencial para usar dispositivos electrónicos mientras viaja. Si el tipo de conector o tensión es diferente al/a la del país en el que necesitará un adaptador. Las tomas de alimentación tienen diferentes formas en diferentes partes del mundo, así que necesitará un adaptador para adaptar la forma de los tipos de conectores de su casa a los de las tomas de la región del mundo a la que viaje.
Se usan muchos tipos de conectores en todo el mundo. Por ejemplo, un conector europeo normalmente será un tipo C, mientras que uno de EE. UU será un tipo A. Sin embargo, en Asia se usa una mezcla de varios tipos de conectores.
Norteamérica
La tensión de Norte América es de 120 voltios, y la mayoría de los aparatos eléctricos funcionan con unos 110 voltios. El tipo de conector tiene dos clavijas y una tercera opcional.
Brasil, México, Japón, una parte de Egipto, Tailandia y Perú también usan este tipo de adaptadores de alimentación
UK e Irlanda
La tensión del Reino Unido e Irlanda es de 230 voltios, y la mayoría de los aparatos eléctricos funcionan con voltios de entre 220-240. Las tomas del Reino Unido e Irlanda necesitan un tipo de conector con 3 patillas planas rectangulares.
Europa
Usa la tensión del Reino Unido e Irlanda, que es de 230 voltios, y la mayoría de los aparatos eléctricos funcionan con voltios de entre 220-240. La diferencia es que en Europa funciona con una toma de 2 patillas redondas.
Argentina, Marruecos, Tailandia, China y Egipto también utilizan las tomas de alimentación europeas de 2 patillas.
Tipos de adaptadores de viaje
Adaptadores para una zona determinada
Estos adaptadores solo le permiten que su dispositivo electrónico se adapte a la toma de su destino. Un ejemplo sería un conector británico de 3 clavijas en un conector europeo de 2 clavijas.
Adaptadores para varias zonas
Estos adaptadores ofrecen varias opciones de conectores con varias tomas para viajar a diferentes lugares. Por ejemplo, un adaptador puede tener hasta tres tipos de conectores como fuente, y hasta tres tipos de conectores para la toma.
Preguntas frecuentes:
¿Tiene este adaptador de viaje conexión a tierra?
Sí, este adaptador de viaje tiene conexión a tierra, por tanto, se puede usar en un conector hembra de tres clavijas. Normalmente, todos los dispositivos pueden funcionar sin el cable de tierra, ya que por este no circula la corriente; no obstante, la conexión a tierra garantiza un nivel superior de seguridad y protección para los dispositivos.
No, este adaptador no tiene conexión a tierra, es decir, puede usarse con conectores hembra de dos y tres clavijas, pero no protege los dispositivos contra sobrecargas eléctricas.
Se usan muchos tipos de conectores en todo el mundo. Por ejemplo, un conector europeo normalmente será un tipo C, mientras que uno de EE. UU será un tipo A. Sin embargo, en Asia se usa una mezcla de varios tipos de conectores.
Norteamérica
La tensión de Norte América es de 120 voltios, y la mayoría de los aparatos eléctricos funcionan con unos 110 voltios. El tipo de conector tiene dos clavijas y una tercera opcional.
Brasil, México, Japón, una parte de Egipto, Tailandia y Perú también usan este tipo de adaptadores de alimentación
UK e Irlanda
La tensión del Reino Unido e Irlanda es de 230 voltios, y la mayoría de los aparatos eléctricos funcionan con voltios de entre 220-240. Las tomas del Reino Unido e Irlanda necesitan un tipo de conector con 3 patillas planas rectangulares.
Europa
Usa la tensión del Reino Unido e Irlanda, que es de 230 voltios, y la mayoría de los aparatos eléctricos funcionan con voltios de entre 220-240. La diferencia es que en Europa funciona con una toma de 2 patillas redondas.
Argentina, Marruecos, Tailandia, China y Egipto también utilizan las tomas de alimentación europeas de 2 patillas.
Tipos de adaptadores de viaje
Adaptadores para una zona determinada
Estos adaptadores solo le permiten que su dispositivo electrónico se adapte a la toma de su destino. Un ejemplo sería un conector británico de 3 clavijas en un conector europeo de 2 clavijas.
Adaptadores para varias zonas
Estos adaptadores ofrecen varias opciones de conectores con varias tomas para viajar a diferentes lugares. Por ejemplo, un adaptador puede tener hasta tres tipos de conectores como fuente, y hasta tres tipos de conectores para la toma.
Preguntas frecuentes:
¿Tiene este adaptador de viaje conexión a tierra?
Sí, este adaptador de viaje tiene conexión a tierra, por tanto, se puede usar en un conector hembra de tres clavijas. Normalmente, todos los dispositivos pueden funcionar sin el cable de tierra, ya que por este no circula la corriente; no obstante, la conexión a tierra garantiza un nivel superior de seguridad y protección para los dispositivos.
No, este adaptador no tiene conexión a tierra, es decir, puede usarse con conectores hembra de dos y tres clavijas, pero no protege los dispositivos contra sobrecargas eléctricas.