Fusibles Térmicos
¿Qué son los fusibles térmicos?
Los fusibles térmicos, también denominados desconexiones térmicas, son dispositivos de seguridad que se utilizan en circuitos eléctricos para proporcionar protección contra el sobrecalentamiento de aparatos. Los fusibles térmicos normalmente se suministran en un encapsulado radial o axial, aunque algunos fusibles térmicos ya están disponibles como chip.
¿Cómo funcionan los fusibles térmicos?
Los fusibles térmicos funcionan de manera similar a los fusibles de cartucho eléctrico; cuando las condiciones superan un determinado límite, el circuito se rompe. Para los fusibles térmicos, el límite se basa en la temperatura. Los fusibles térmicos contienen normalmente una pequeña bola en su interior o una pieza fina de cable que se funde a una temperatura determinada. Cuando la bola o la pieza de cable se funden, el circuito se rompe. Esto se denomina "fundido" o "quemado".
Fusibles térmicos de un solo uso y fusibles térmicos rearmables
La mayoría de los fusibles térmicos son de un solo uso y no rearmables. Una vez que la bola o la pieza de cable se han fundido, será necesario reemplazar el fusible térmico antes de poder utilizar el aparato de nuevo. Los fusibles rearmables están disponibles, pero suelen tener un mayor coste inicial que sus equivalentes de un solo uso. En el caso de los fusibles rearmables, cuando se funde la bola de cera de su interior, el circuito se rompe. Sin embargo, a medida que el aparato se enfría, la bola de cera se enfriará y solidificará. De esta manera se completa el circuito de nuevo y se puede utilizar el dispositivo.
¿Para qué se utilizan los fusibles térmicos?
Los fusibles térmicos se utilizan para proteger los dispositivos contra sobrecalentamiento y se pueden encontrar en aplicaciones industriales y domésticas. Se trata de dispositivos de seguridad que ayudan a evitar incendios. Por ejemplo, los fusibles térmicos se pueden encontrar en secadores de pelo, secadoras de ropa y máquinas de café.
¿Cuál es la diferencia entre temperatura de funcionamiento y temperatura de retención?
Todos los fusibles térmicos tienen una temperatura nominal de retención y una temperatura nominal de funcionamiento. Estas son las medidas clave que hay que tener en cuenta al elegir el fusible térmico adecuado para su aplicación. La temperatura de retención, normalmente medida en grados centígrados, define la temperatura a la que puede funcionar el fusible continuamente sin fundirse. Este es el límite del intervalo de temperatura segura para el fusible. La temperatura de funcionamiento es la temperatura nominal más baja (también en centígrados) a la que se fundirá el fusible térmico y se romperá el circuito.
Los fusibles térmicos, también denominados desconexiones térmicas, son dispositivos de seguridad que se utilizan en circuitos eléctricos para proporcionar protección contra el sobrecalentamiento de aparatos. Los fusibles térmicos normalmente se suministran en un encapsulado radial o axial, aunque algunos fusibles térmicos ya están disponibles como chip.
¿Cómo funcionan los fusibles térmicos?
Los fusibles térmicos funcionan de manera similar a los fusibles de cartucho eléctrico; cuando las condiciones superan un determinado límite, el circuito se rompe. Para los fusibles térmicos, el límite se basa en la temperatura. Los fusibles térmicos contienen normalmente una pequeña bola en su interior o una pieza fina de cable que se funde a una temperatura determinada. Cuando la bola o la pieza de cable se funden, el circuito se rompe. Esto se denomina "fundido" o "quemado".
Fusibles térmicos de un solo uso y fusibles térmicos rearmables
La mayoría de los fusibles térmicos son de un solo uso y no rearmables. Una vez que la bola o la pieza de cable se han fundido, será necesario reemplazar el fusible térmico antes de poder utilizar el aparato de nuevo. Los fusibles rearmables están disponibles, pero suelen tener un mayor coste inicial que sus equivalentes de un solo uso. En el caso de los fusibles rearmables, cuando se funde la bola de cera de su interior, el circuito se rompe. Sin embargo, a medida que el aparato se enfría, la bola de cera se enfriará y solidificará. De esta manera se completa el circuito de nuevo y se puede utilizar el dispositivo.
¿Para qué se utilizan los fusibles térmicos?
Los fusibles térmicos se utilizan para proteger los dispositivos contra sobrecalentamiento y se pueden encontrar en aplicaciones industriales y domésticas. Se trata de dispositivos de seguridad que ayudan a evitar incendios. Por ejemplo, los fusibles térmicos se pueden encontrar en secadores de pelo, secadoras de ropa y máquinas de café.
¿Cuál es la diferencia entre temperatura de funcionamiento y temperatura de retención?
Todos los fusibles térmicos tienen una temperatura nominal de retención y una temperatura nominal de funcionamiento. Estas son las medidas clave que hay que tener en cuenta al elegir el fusible térmico adecuado para su aplicación. La temperatura de retención, normalmente medida en grados centígrados, define la temperatura a la que puede funcionar el fusible continuamente sin fundirse. Este es el límite del intervalo de temperatura segura para el fusible. La temperatura de funcionamiento es la temperatura nominal más baja (también en centígrados) a la que se fundirá el fusible térmico y se romperá el circuito.