Inicia sesión / Regístrate para acceder a todas las ventajas de tu cuenta
Búsquedas recientes

    Luces de Emergencia

    ¿Qué es la iluminación de emergencia?La iluminación de emergencia se encuentra habitualmente encima o al lado de una salida de emergencia. También puede proporcionar una fuente de luz secundaria en caso de emergencia o de fallo de alimentación en un edificio o espacio.¿Cómo funcionan?Una luminaria de emergencia está diseñada con una fuente de alimentación aislada e independiente y también se puede conectar a los circuitos de la red principal de un edificio. Si hay una emergencia, este tipo de configuración proporciona alimentación de reserva y permite que se encienda la luz y permanezca encendida automáticamente. Esto garantiza que las personas que se encuentran dentro del edificio o de la zona dispongan de iluminación de escape de emergencia y puedan encontrar la salida de manera segura y con eficacia.¿Cuál es la diferencia entre iluminación de emergencia mantenida y no mantenida? El propósito de la iluminación de emergencia mantenida es que permanezca encendida de forma continua, y permanecerá encendida cuando haya un fallo de suministro o una emergencia como por ejemplo un incendio. Una luz de emergencia mantenida permite la iluminación permanente de vías o áreas y, por lo general, ayuda a guiar a las personas por las señales de salida y seguridad. Estos tipos de soluciones de iluminación pueden utilizarse a veces como una luminaria normal.La iluminación de emergencia no mantenida se ha diseñado para encenderse en casos de emergencia o fallo de alimentación para ayudar a proporcionar luz a las personas que necesitan salir o seguir una vía de escape. Este tipo de solución de iluminación proporciona una fuente de luz de reserva de batería.Tipos de iluminación de emergencia• Las luminarias son resistentes y seguras, generalmente se encuentran dentro de una carcasa de plástico resistente y cuando se instalan se atornillan en su lugar. Este tipo de iluminación es muy duradero y presenta gran resistencia a la intemperie y los daños.• Las luminarias de armazón alojan bombillas más largas y disponen de un cuerpo de aluminio ligero; este tipo de iluminación es una excelente solución para iluminar grandes áreas.Tipos de bombillas• Las bombillas halógenas son una solución económica para alojar en luminarias de emergencia. Utilizan gas halógeno como alimentación y producen una luz blanca. • El LED produce una luz blanca de alta calidad y una larga vida útil, además de ser fácil de reemplazar.Características• Características de autodiagnóstico disponibles en algunos modelos para garantizar un funcionamiento correcto• Las luces de LED y sus lámparas son fáciles de reemplazar y son rentables• Algunas unidades cuentan con cabezales panorámicos y de inclinación para ajustar el flujo de luz en determinadas direcciones• Duración de la emergencia de varias horas• Las luminarias de LED incorporadas en algunos dispositivos alertan del estado de la lámpara y fallos• Cuerpos duraderos incluido policarbonato• Alberga algunas normativas de seguridad contra incendios

    4 de 4
    Resultados por página