Tarjetas Compact Flash
¿Qué es una tarjeta Compact Flash?
Una tarjeta compact Flash es un tipo de tarjeta de memoria
Las tarjetas Compact Flash (CF) las introdujo SanDisk en 1994. Las tarjetas Compact Flash se usan en dispositivos electrónicos portátiles, como cámaras digitales, cámaras digitales SLR, teléfonos y grabadoras de vídeo, son tarjetas de memoria de alto rendimiento, con alta fiabilidad e integridad de la memoria. Las tarjetas Compact Flash también se utilizan cuando la memoria integrada en el dispositivo es demasiado pequeña, lo que las convierte en indispensables para los fotógrafos.
La ranura de la tarjeta de memoria generalmente se encuentra justo dentro de la cámara, en el mismo lugar que la batería, o en el lado del dispositivo, por lo general, en un lugar de fácil acceso. Es importante verificar qué tipo de tarjeta CF se necesita, puesto que hay de dos tipos, el tipo I y el tipo II. La de tipo dos ofrece mayor capacidad de almacenamiento, pero también es una tarjeta mucho más gruesa.
Las tarjetas Compact Flash también se conocen como tarjetas de memoria flash o tarjetas CFast
Cosas que debe saber
Tamaño de la tarjeta
La tarjeta CF está disponible en Gigabytes, es decir, desde 1 GB hasta 256 GB. Esta capacidad define cuánto se puede almacenar en la tarjeta, es decir, fotos, archivos o vídeos
Velocidad máxima de escritura
Esta característica se muestra en la tarjeta como MB/s, que significa megabytes por segundo y está relacionado con la rapidez con que la tarjeta puede guardar las imágenes o vídeos. Lo ideal es elegir una tarjeta con mucha capacidad
Calificación UDMA
Es la velocidad de legibilidad de la tarjeta
Las tarjetas UDMA 7 CompactFlash son las más rápidas. La mayoría de las cámaras y lectores de flash compactos admiten tarjetas con esta calificación
El tamaño, la velocidad y la calificación UDMA se encuentran en la parte frontal de la tarjeta
Una tarjeta compact Flash es un tipo de tarjeta de memoria
Las tarjetas Compact Flash (CF) las introdujo SanDisk en 1994. Las tarjetas Compact Flash se usan en dispositivos electrónicos portátiles, como cámaras digitales, cámaras digitales SLR, teléfonos y grabadoras de vídeo, son tarjetas de memoria de alto rendimiento, con alta fiabilidad e integridad de la memoria. Las tarjetas Compact Flash también se utilizan cuando la memoria integrada en el dispositivo es demasiado pequeña, lo que las convierte en indispensables para los fotógrafos.
La ranura de la tarjeta de memoria generalmente se encuentra justo dentro de la cámara, en el mismo lugar que la batería, o en el lado del dispositivo, por lo general, en un lugar de fácil acceso. Es importante verificar qué tipo de tarjeta CF se necesita, puesto que hay de dos tipos, el tipo I y el tipo II. La de tipo dos ofrece mayor capacidad de almacenamiento, pero también es una tarjeta mucho más gruesa.
Las tarjetas Compact Flash también se conocen como tarjetas de memoria flash o tarjetas CFast
Cosas que debe saber
Tamaño de la tarjeta
La tarjeta CF está disponible en Gigabytes, es decir, desde 1 GB hasta 256 GB. Esta capacidad define cuánto se puede almacenar en la tarjeta, es decir, fotos, archivos o vídeos
Velocidad máxima de escritura
Esta característica se muestra en la tarjeta como MB/s, que significa megabytes por segundo y está relacionado con la rapidez con que la tarjeta puede guardar las imágenes o vídeos. Lo ideal es elegir una tarjeta con mucha capacidad
Calificación UDMA
Es la velocidad de legibilidad de la tarjeta
Las tarjetas UDMA 7 CompactFlash son las más rápidas. La mayoría de las cámaras y lectores de flash compactos admiten tarjetas con esta calificación
El tamaño, la velocidad y la calificación UDMA se encuentran en la parte frontal de la tarjeta