Grabadoras CD, DVD y Blu-Ray
La mayoría de los ordenadores pueden leer CD/DVD, pero, si está pensando en actualizar su unidad óptica o si tiene un ordenador portátil, quizá le convenga considerar una unidad de DVD externa. Una unidad óptica es un dispositivo informático capaz de leer y escribir datos en discos ópticos gracias a la tecnología de haz láser. Las unidades de DVD están diseñadas para leer/escribir información en/desde DVD. Las unidades utilizan luz láser y ondas electromagnéticas para transformar la información registrada en un disco en datos legibles (o viceversa al escribir). Las unidades de DVD estándar pueden leer y escribir discos compactos, así como DVD. Algunas unidades le permiten leer y escribir en más de una capa (discos de doble y triple capa). Los discos se pueden utilizar para almacenar todo tipo de datos incluidos, por ejemplo, documentos, películas, fotos o música.
Tipos de unidad
Hay dos tipos de unidad principales en el mercado. Las unidades de solo lectura pueden leer datos, mientras que las unidades de lectura/escritura (RW) pueden tanto leer como escribir datos en los discos.
Unidad de DVD-ROM
Estas unidades son dispositivos de solo lectura, y no pueden escribir en disco. La mayoría de las unidades de DVD-ROM son capaces de leer CD a velocidad 40X o 48X, y DVD a 16X con tiempos de acceso similares, así como discos Blu-ray.
DVD-RW
Estas unidades son capaces de leer y escribir DVD y CD. La mayoría de grabadoras de DVD puede escribir en discos DVD+R y DVD-R de doble capa, que pueden almacenar unos 8,5 GB, en lugar de los 4,7 GB de los discos de una sola capa.
Interfaz
Casi todas las grabadoras de DVD internas utilizan la interfaz estándar ATA/ATAPI. También hay modelos SATA; sin embargo, el uso de una unidad óptica SATA puede presentar problemas de compatibilidad.
Interna o externa
Con la mayoría de sistemas, se recomienda el uso de una grabadora de DVD ATA/ATAPI interna. Sin embargo, también hay disponibles grabadoras de DVD externas que se pueden conectar fácilmente a un PC a través de una conexión USB. Por lo general, las unidades externas son poco más caras que las internas, aunque también tienen sus ventajas. En primer lugar, una unidad externa se puede utilizar en diferentes sistemas. Además, puede elegir una unidad que se adapte a sus necesidades, por ejemplo, si necesita una grabadora de DVD o simplemente un lector.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia un DVD de un CD?
Un CD y un DVD tienen el mismo aspecto. Ambos son del mismo tamaño y, normalmente, tienen un lado con una etiqueta y otro lado donde el láser lee y escribe. Sin embargo, la tecnología que sustenta al DVD permite almacenar más datos en disco que un CD.
Tipos de unidad
Hay dos tipos de unidad principales en el mercado. Las unidades de solo lectura pueden leer datos, mientras que las unidades de lectura/escritura (RW) pueden tanto leer como escribir datos en los discos.
Unidad de DVD-ROM
Estas unidades son dispositivos de solo lectura, y no pueden escribir en disco. La mayoría de las unidades de DVD-ROM son capaces de leer CD a velocidad 40X o 48X, y DVD a 16X con tiempos de acceso similares, así como discos Blu-ray.
DVD-RW
Estas unidades son capaces de leer y escribir DVD y CD. La mayoría de grabadoras de DVD puede escribir en discos DVD+R y DVD-R de doble capa, que pueden almacenar unos 8,5 GB, en lugar de los 4,7 GB de los discos de una sola capa.
Interfaz
Casi todas las grabadoras de DVD internas utilizan la interfaz estándar ATA/ATAPI. También hay modelos SATA; sin embargo, el uso de una unidad óptica SATA puede presentar problemas de compatibilidad.
Interna o externa
Con la mayoría de sistemas, se recomienda el uso de una grabadora de DVD ATA/ATAPI interna. Sin embargo, también hay disponibles grabadoras de DVD externas que se pueden conectar fácilmente a un PC a través de una conexión USB. Por lo general, las unidades externas son poco más caras que las internas, aunque también tienen sus ventajas. En primer lugar, una unidad externa se puede utilizar en diferentes sistemas. Además, puede elegir una unidad que se adapte a sus necesidades, por ejemplo, si necesita una grabadora de DVD o simplemente un lector.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia un DVD de un CD?
Un CD y un DVD tienen el mismo aspecto. Ambos son del mismo tamaño y, normalmente, tienen un lado con una etiqueta y otro lado donde el láser lee y escribe. Sin embargo, la tecnología que sustenta al DVD permite almacenar más datos en disco que un CD.