Impresoras de Etiquetas
¿Qué son las etiquetadoras y las impresoras de etiquetas?
Las etiquetadoras e impresoras de etiquetas son dispositivos diseñados para producir etiquetas de alta calidad que pueden utilizar organizaciones de una amplia gama de sectores, incluidos el sector sanitario, el de retail y el de hostelería. Una impresora de etiquetas con pantalla y teclado incorporados para uso independiente (no conectada a un ordenador aparte) a menudo se conoce como etiquetadora.
Uso de las impresoras de etiquetas
Las impresoras de etiquetas están diseñadas para facilitar la identificación en cualquier lugar, desde la oficina hasta el hogar. Estos dispositivos, pequeños y sencillos, son perfectos para organizar archivos importantes en portadocumentos, carpetas, etc., y también son ideales para generar etiquetas de direcciones. La mayoría de los modelos incluyen diversas fuentes, marcos, símbolos y tamaños que permiten personalizar las etiquetas. Estos prácticos dispositivos son esenciales para lograr un entorno de oficina o doméstico bien organizado. Algunas impresoras de etiquetas se suministran con teclados QWERTZ o QWERTY (Reino Unido), baterías o un conector, y pueden ser inalámbricas e incluir un puerto de conexión.
¿Cómo elegir impresora de etiquetas correcta?
Fabricantes como Brother, Dymo o Rhino son empresas líderes del sector. Producen equipos de alta calidad para uso doméstico y de oficina. Las impresoras de etiquetas pueden ser portátiles (compactas y ligeras) o de escritorio. Las impresoras de etiquetas térmicas son ideales para impresión de códigos de barras, ya que producen imágenes precisas, de alta calidad, con una definición de bordes excepcional. Con la impresora adecuada, las etiquetas creadas pueden resistir temperaturas extremas, exposición a la radiación ultravioleta, sustancias químicas y mucho más.
• Los dispositivos portátiles están equipados con un teclado y pantalla integrados, lo que permite producir etiquetas de manera inmediata. Son perfectos para lugares donde no se cuenta con un ordenador, como, por ejemplo, para etiquetado en obras y plantas de producción.
• Los dispositivos de escritorio funcionan normalmente con un ordenador a través de una conexión Wi-Fi, Bluetooth o USB, y son capaces de imprimir etiquetas más grandes y de manera más rápida. Están diseñados para uso ligero o intermedio.
¿Cómo funcionan?
La mayoría de las impresoras utilizan tecnología de impresión térmica (algunas utilizan rollos de cinta D1). Con un cabezal de impresión térmico, las etiquetas tratadas químicamente ennegrecen en la forma de la imagen o texto tras el contacto. De esta forma, no se requieren tóner, tinta ni cintas, con lo que se reducen enormemente los costes. Existen dos métodos de impresión térmica:
• - Térmica directa: más sensible a la luz, calor y abrasión, lo que reduce la vida útil del artículo impreso
• - Transferencia térmica: produce imágenes más resistentes y duraderas sobre diferentes materiales
Las etiquetadoras e impresoras de etiquetas son dispositivos diseñados para producir etiquetas de alta calidad que pueden utilizar organizaciones de una amplia gama de sectores, incluidos el sector sanitario, el de retail y el de hostelería. Una impresora de etiquetas con pantalla y teclado incorporados para uso independiente (no conectada a un ordenador aparte) a menudo se conoce como etiquetadora.
Uso de las impresoras de etiquetas
Las impresoras de etiquetas están diseñadas para facilitar la identificación en cualquier lugar, desde la oficina hasta el hogar. Estos dispositivos, pequeños y sencillos, son perfectos para organizar archivos importantes en portadocumentos, carpetas, etc., y también son ideales para generar etiquetas de direcciones. La mayoría de los modelos incluyen diversas fuentes, marcos, símbolos y tamaños que permiten personalizar las etiquetas. Estos prácticos dispositivos son esenciales para lograr un entorno de oficina o doméstico bien organizado. Algunas impresoras de etiquetas se suministran con teclados QWERTZ o QWERTY (Reino Unido), baterías o un conector, y pueden ser inalámbricas e incluir un puerto de conexión.
¿Cómo elegir impresora de etiquetas correcta?
Fabricantes como Brother, Dymo o Rhino son empresas líderes del sector. Producen equipos de alta calidad para uso doméstico y de oficina. Las impresoras de etiquetas pueden ser portátiles (compactas y ligeras) o de escritorio. Las impresoras de etiquetas térmicas son ideales para impresión de códigos de barras, ya que producen imágenes precisas, de alta calidad, con una definición de bordes excepcional. Con la impresora adecuada, las etiquetas creadas pueden resistir temperaturas extremas, exposición a la radiación ultravioleta, sustancias químicas y mucho más.
• Los dispositivos portátiles están equipados con un teclado y pantalla integrados, lo que permite producir etiquetas de manera inmediata. Son perfectos para lugares donde no se cuenta con un ordenador, como, por ejemplo, para etiquetado en obras y plantas de producción.
• Los dispositivos de escritorio funcionan normalmente con un ordenador a través de una conexión Wi-Fi, Bluetooth o USB, y son capaces de imprimir etiquetas más grandes y de manera más rápida. Están diseñados para uso ligero o intermedio.
¿Cómo funcionan?
La mayoría de las impresoras utilizan tecnología de impresión térmica (algunas utilizan rollos de cinta D1). Con un cabezal de impresión térmico, las etiquetas tratadas químicamente ennegrecen en la forma de la imagen o texto tras el contacto. De esta forma, no se requieren tóner, tinta ni cintas, con lo que se reducen enormemente los costes. Existen dos métodos de impresión térmica:
• - Térmica directa: más sensible a la luz, calor y abrasión, lo que reduce la vida útil del artículo impreso
• - Transferencia térmica: produce imágenes más resistentes y duraderas sobre diferentes materiales