Walkie Talkies
Un walkie-talkie, conocido también como radio bidireccional, es un dispositivo que permite a dos o más personas comunicarse cuando operan en la misma frecuencia de radio. La mayoría operan en la frecuencia de radio móvil personal PMR446, abierta sin necesidad de licencia, en el espectro UHF de 446 MHz. Estas radios bidireccionales pueden utilizarse en cualquier país que disponga del servicio PMR446, y son compatibles con cualquier radio que utilice dicho servicio. Las radios bidireccionales sirven para uso personal y de empresa.
Tipos
Las radios bidireccionales están disponibles como radios portátiles, como radios fijas con una estación de sobremesa y como radios móviles en el interior de un vehículo. Suelen ser semidúplex, lo que significa que el operador puede hablar o escuchar. Todos los transceptores tendrán un botón PTT (pulsar para hablar) que el usuario pulsa para activar el transmisor. Cuando se suelta este botón, el receptor se activa de nuevo. Hay disponibles radios resistentes al agua como sets o kits dobles, que se suministran con baterías recargables, adaptadores, cargador y pinzas de cinturón.
Calibre
Las radios bidireccionales PMR446 tienen un radio de cobertura amplio (2-3 kilómetros), aunque esto es solo una guía, y está sujeto al terreno y las condiciones. En espacios abiertos, sin obstrucciones en la visual (como colinas, árboles, postes, edificios, etc.), la cobertura será mayor. La cobertura de las radios bidireccionales en ciudades, oficinas y fábricas es más difícil de determinar. Depende, en gran medida, del tamaño y forma del edificio, el material de construcción y el entorno circundante. Los usuarios deben esperar una cobertura menor (unos pocos cientos de metros) en la mayoría de los casos. En los edificios de varias plantas, o que contienen una gran cantidad de metal, cabría esperar una cobertura aún menor.
Aplicaciones
Los walkie-talkies son instrumentos extremadamente útiles. Proporcionan una manera cómoda de comunicar con solo tocar un botón. Estas radios son especialmente útiles si la señal de teléfono es débil o inexistente. Las aplicaciones incluyen:
Eventos deportivos al aire libre. La comunicación es vital entre puntos de partida y llegada.
Conciertos y festivales. Los organizadores y encargados de la seguridad pueden garantizar que todo funciona sin problemas.
Servicios de emergencias. Los interlocutores deben mantenerse informados de la situación en todo momento para poder reaccionar, aplicar el tratamiento necesario y resolver cualquier problema.
Sector militar. El ejército utiliza radios bidireccionales para comunicación entre tropas en aire y tierra. La marina y los servicios de rescate las utilizan en el mar.
Tipos
Las radios bidireccionales están disponibles como radios portátiles, como radios fijas con una estación de sobremesa y como radios móviles en el interior de un vehículo. Suelen ser semidúplex, lo que significa que el operador puede hablar o escuchar. Todos los transceptores tendrán un botón PTT (pulsar para hablar) que el usuario pulsa para activar el transmisor. Cuando se suelta este botón, el receptor se activa de nuevo. Hay disponibles radios resistentes al agua como sets o kits dobles, que se suministran con baterías recargables, adaptadores, cargador y pinzas de cinturón.
Calibre
Las radios bidireccionales PMR446 tienen un radio de cobertura amplio (2-3 kilómetros), aunque esto es solo una guía, y está sujeto al terreno y las condiciones. En espacios abiertos, sin obstrucciones en la visual (como colinas, árboles, postes, edificios, etc.), la cobertura será mayor. La cobertura de las radios bidireccionales en ciudades, oficinas y fábricas es más difícil de determinar. Depende, en gran medida, del tamaño y forma del edificio, el material de construcción y el entorno circundante. Los usuarios deben esperar una cobertura menor (unos pocos cientos de metros) en la mayoría de los casos. En los edificios de varias plantas, o que contienen una gran cantidad de metal, cabría esperar una cobertura aún menor.
Aplicaciones
Los walkie-talkies son instrumentos extremadamente útiles. Proporcionan una manera cómoda de comunicar con solo tocar un botón. Estas radios son especialmente útiles si la señal de teléfono es débil o inexistente. Las aplicaciones incluyen:
Eventos deportivos al aire libre. La comunicación es vital entre puntos de partida y llegada.
Conciertos y festivales. Los organizadores y encargados de la seguridad pueden garantizar que todo funciona sin problemas.
Servicios de emergencias. Los interlocutores deben mantenerse informados de la situación en todo momento para poder reaccionar, aplicar el tratamiento necesario y resolver cualquier problema.
Sector militar. El ejército utiliza radios bidireccionales para comunicación entre tropas en aire y tierra. La marina y los servicios de rescate las utilizan en el mar.