Nº ref. fabric.

Racores de Encaje a Presión de Cobre y Latón

¿Qué son los racores de tuberías de cobre?

Para fontanería e instalación de tuberías, las conexiones de tuberías de cobre ofrecen una solución rápida y cómoda tanto para aficionados como para profesionales. La fontanería abarca tuberías y conexiones. Las tuberías estabilizan los recorridos que llevan o recogen agua con racores que controlan y manipulan el flujo. Los racores de tuberías de fijación a presión permiten unir tuberías a grifos y tomas sin depender exclusivamente de racores atornillados o soldaduras, a la vez que mantienen una junta de estanqueidad. Los conectores de encaje a presión ahorran tiempo, esfuerzo y preocupaciones al no requerir ninguna habilidad especial. Una vez que la tubería está conectada a un conector de encaje a presión, no se puede liberar sin una herramienta especial. Los conectores de fijación a presión de cobre suelen tener un ajuste de fijación a presión para apretar tuberías que se conectan entre sí, o un ajuste de fijación a presión para atornillar tuberías que se conectan a grifos y tomas.



¿Por qué utilizar racores de tuberías de cobre?

Se utiliza el cobre ya que es capaz de tolerar temperaturas muy altas y, como tal, se utiliza ampliamente para aplicaciones de calefacción central

Diferentes tipos de racores

Adaptadores
Se utilizan adaptadores para extender recorridos o simplemente para cambiar el tipo de conexión en el extremo de una tubería

Casquillos
Los casquillos se utilizan para unir tuberías de distintos tamaños, habitualmente reduciendo un racor más grande a una tubería más pequeña.

Acoplamientos flexibles de transmisión
Se utiliza un acoplamiento para extender el recorrido de una tubería o modificar el tamaño de tuberías

Acodados
Si necesita cambiar la dirección de un flujo, los acodados son una apuesta segura. Los acodados se producen principalmente de ángulos de 90 y 45 grados (también hay tamaños únicos de 22,5 y 60), pueden ser roscados o soldado con estaño y son una de las conexiones más esenciales en fontanería

Acoplamiento en T
Cuando se necesita más de una derivación, los acoplamientos en T son la mejor opción. Es, básicamente, un acoplamiento largo con una salida en el extremo. Estas conexiones con salidas a 90° de la toma y su tamaño depende de su "recorrido" (la dimensión horizontal o directa de la conexión) y del lado de salida (la "parte superior" del racor, a 90° del recorrido). Cuando el recorrido de un acoplamiento en T es más corto que el lado de salida, habitualmente se conoce como "de cabeza de toro".

Tapas y tapones
Una tapa, como su nombre indica, es una tapa en el extremo de una tubería que bloquea la salida. Los tapones también tapan una tubería o un sistema de tuberías pero están introducidas, como un tope, en el extremo de la tubería.

Racor en cruz
Los racores en cruz constan de 4 aperturas en 4 direcciones. Se conectan cuando hay 4 tuberías que se juntan en un punto.

Cargando

Filtros
Ordenar por
Página
1
de
0
por página
Página
1
de
0
por página