Válvulas de Reducción de Presión
Las válvulas de reducción de presión son válvulas especiales diseñadas para proteger las instalaciones de agua contra la presión excesiva del suministro de agua. Se pueden utilizar en el hogar y para aplicaciones industriales y comerciales. No solo regulan la presión dentro de las instalaciones, sino que también reducen el ruido y el consumo de agua, y mantienen un nivel de caudal de líquido constante.
Las válvulas de reducción de presión pueden estar equipadas con una galga de medición que muestra el nivel de presión actual y permite controlar una situación en tiempo real.
¿Cómo funcionan las válvulas de reducción de presión?
Las válvulas de reducción de presión utilizan un estilo de globo, un tipo de cuerpo de resorte y un diafragma resistente al calor. El diafragma conectado a la salida de la válvula actúa sobre el resorte. El resorte mantiene una tensión preestablecida en el asiento de la válvula, se instala con el control de presión y libera la presión una vez alcanzado el nivel deseado.
Ventajas de utilizar válvulas de reducción de presión:
Ahorro de agua: cuanto mayor sea la presión del suministro de agua, mayor será el caudal de agua y, por lo tanto, el derroche de agua. La alta presión de agua no es necesaria para el uso doméstico y comercial. Las válvulas de reducción de presión controlan la presión que fluye a todos los dispositivos y salidas para que la presión de agua sea más baja y más funcional.
Ahorro de energía: los sistemas de calentamiento de agua funcionan de manera más eficiente y consumen menos energía para calentar agua a baja presión. En los hogares se calienta aproximadamente un 30 % del agua utilizada y para calentarla se necesita energía. Al reducir la presión y el caudal de agua a través del sistema, reducimos al mismo tiempo la energía que se necesita para calentarla.
Ahorro de aguas residuales: una presión inferior bombeada a través de la instalación de agua significa un menor uso de agua en el hogar. Tiene efectos positivos en los beneficios económicos y reduce el tratamiento de aguas residuales.
Las válvulas de reducción de presión pueden estar equipadas con una galga de medición que muestra el nivel de presión actual y permite controlar una situación en tiempo real.
¿Cómo funcionan las válvulas de reducción de presión?
Las válvulas de reducción de presión utilizan un estilo de globo, un tipo de cuerpo de resorte y un diafragma resistente al calor. El diafragma conectado a la salida de la válvula actúa sobre el resorte. El resorte mantiene una tensión preestablecida en el asiento de la válvula, se instala con el control de presión y libera la presión una vez alcanzado el nivel deseado.
Ventajas de utilizar válvulas de reducción de presión:
Ahorro de agua: cuanto mayor sea la presión del suministro de agua, mayor será el caudal de agua y, por lo tanto, el derroche de agua. La alta presión de agua no es necesaria para el uso doméstico y comercial. Las válvulas de reducción de presión controlan la presión que fluye a todos los dispositivos y salidas para que la presión de agua sea más baja y más funcional.
Ahorro de energía: los sistemas de calentamiento de agua funcionan de manera más eficiente y consumen menos energía para calentar agua a baja presión. En los hogares se calienta aproximadamente un 30 % del agua utilizada y para calentarla se necesita energía. Al reducir la presión y el caudal de agua a través del sistema, reducimos al mismo tiempo la energía que se necesita para calentarla.
Ahorro de aguas residuales: una presión inferior bombeada a través de la instalación de agua significa un menor uso de agua en el hogar. Tiene efectos positivos en los beneficios económicos y reduce el tratamiento de aguas residuales.