- Publicado 20 feb 2023
- Última modificación 29 ago 2023
- 14 min
Guía de caudalímetros
En esta guía te explicamos qué son los cuadalímetros, la gestión precisa de los fluidos gracias a una tecnología de sensores de última generación.
![Caudalímetros](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_180,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1664363757/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Hero%20Banners/001%20Generic%20Banner/SEO_Guide_Banner_New_Template_5120x360px.jpg)
¿Qué es un caudalímetro o medidor de caudal?
Los caudalímetros o medidores de caudal, no solo garantizan secuencias de procesos sin errores en el ámbito de la gestión del agua y de las aguas residuales, sino también en las industrias química y farmacéutica, en la industria alimentaria y en la ingeniería mecánica.
Así, se encuentran en cualquier lugar en el que es preciso medir el flujo de líquidos o gases; es decir, cualquier tipo de fluido. Consulta nuestra guía para descubrir los caudalímetros y sensores de caudal que existen, las aplicaciones para las que son adecuados y lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprarlos e instalarlos.
¿Para qué sirven los caudalímetros?
Los cuadalímetros o medidores de caudal sirven para detectar y medir el paso de un fluido. La mayoría de los caudalímetros miden 2 magnitudes:
- La cantidad de líquido o gas que fluye a través de un punto determinado en una canalización, tubería cerrada, de una zanja abierta o canales abiertos de desagüe. Este valor puede ser contabilizado en volumen (litros) o masa (kilos).
- La velocidad a la que circula el fluido o la cantidad de fluido por unidad de tiempo, llamado caudal.
El sensor de caudal registra propiedades físicas o químicas, como la temperatura, la presión y la velocidad que, a continuación, se utilizan para calcular el caudal másico o volumétrico. Por su parte, el transmisor procesa los valores medidos y los convierte en una señal eléctrica y, después, transmite dicha señal a un ordenador o a un componente que detiene o regula el caudal. El principio de medición y el sensor utilizado varían en función del tipo de que se trate.
Posibles aplicaciones de los caudalímetros
Los caudalímetros y los sensores de caudal se utilizan principalmente en la gestión de líquidos y gases, pero también sirven para muchas otras tareas. Así, pueden utilizarse para optimizar y automatizar numerosos procesos en el sector industrial. Por ejemplo, los caudalímetros evitan que los depósitos se desborden cuando se llenan de gasóleo de calefacción o de gasolina, o bien controlan las proporciones y cantidades correctas en las reacciones químicas.
Aunque coloquialmente se habla siempre de caudalímetros, cabe distinguir dos tipos básicos: los caudalímetros mecánicos y los electrónicos.
Caudalímetros mecánicos
Los caudalímetros mecánicos de desplazamiento positivo, mueven volúmenes iguales de fluido desde la entrada hasta la salida del equipo, utilizando componentes rotativos como pueden ser ruedas ovaladas, pistón rotativo, disco oscilante, etc, alojados en una cámara de medición. Estos contadores se caracterizan por su alta precisión y capacidad de repetibilidad en la medida, insensible a las vibraciones o cambios de presión.
Se utilizan en la industria química y petroquímica, así como en la industria de los aceites minerales y en la alimentaria, donde miden y dosifican gases o líquidos de forma exacta.
Caudalímetros de turbina
Los caudalímetros de turbina se trata de una de las soluciones más económicas, cuenta el flujo de material mediante una hélice que gira cuando el flujo incide sobre ella. La velocidad de giro es proporcional al caudal y, para medirla, se usa un captador que genera pulsos al girar la hélice. Estos contadores se utilizan con frecuencia como contadores de agua domésticos.
Caudalímetros electrónicos
Los caudalímetros electrónicos, utilizan métodos muy diversos y cada uno de ellos resulta más ventajoso o adecuado para fines distintos. Básicamente, aquí se distingue entre caudalímetros másicos y volumétricos. Los caudalímetros másicos de efecto Coriolis miden los líquidos y los gases de, por ejemplo, surtidores y sistemas de medición. Los caudalímetros másicos térmicos se utilizan en la industria, pues resultan especialmente adecuados para medir flujos de gas. Los caudalímetros que utilizan el método de la presión diferencial, así como los caudalímetros de flotador, los caudalímetros electromagnéticos y los caudalímetros ultrasónicos, miden el flujo volumétrico, por ejemplo, en plantas de aguas residuales o plantas químicas, así como en la producción de alimentos.
¿Qué sensor de caudal es adecuado para cada medio?
- Gas: caudalímetros ultrasónicos, de turbina, de presión diferencial, de desplazamiento, térmicos y Coriolis.
- Líquidos: caudalímetros ultrasónicos, de turbina, de presión diferencial, de desplazamiento, térmicos, Coriolis y electromagnéticos.
- Vapor: caudalímetros ultrasónicos, de flotador y de vórtice.
- Suspensión/dispersión: Caudalímetros ultrasónicos, electromagnéticos y Coriolis.
Ventajas y desventajas de los medidores de caudal según el tipo
Un problema, diferentes soluciones: Dependiendo del uso previsto, algunos caudalímetros son más adecuados que otros. Así pues, a continuación, veremos los tipos más habituales de sensores de caudal y sus diferencias:
![Caudalímetros de turbina](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1563294972/F0257133-01.jpg)
Caudalímetros de turbina
Los caudalímetros de turbina miden el caudal a través de la velocidadde rotación, que es lineal a la velocidad del caudal. En este caso, se monta un rotor con varias palas en sentido paralelo o transversal al flujo, que después se mueve en consecuencia. Dicho método es adecuado para líquidos claros y viscosos de hasta 100 cSt (centi Stoke, unidad de medida de la viscosidad cinemática) y se considera especialmente preciso dentro de un rango de medición limitado.
En todo caso, la fricción de los rodamientos, el perfil del flujo, la viscosidad y las turbulencias afectan al resultado de la medición. Los contadores de molinete se utilizan a menudo como contadores de agua domésticos, o bien se encargan de tareas de control en la tecnología solar gracias, entre otros, a su precisión de medición.
Ventajas y desventajas de los caudalímetros de turbina:
- Permiten mediciones precisas.
- Son fáciles de instalar.
- Los componentes son compactos y robustos.
- Su rango de medición es muy limitado.
- Tienen que calibrarse periódicamente.
![Contadores de ruedas ovaladas](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1576604352/F4474449-01.jpg)
Contadores de ruedas ovaladas
Los contadores de ruedas ovaladas incorporan dos ruedas dentadas ovaladas en una cámara de medición. Cuando se llenan, comienzan a moverse con el líquido. Cada vuelta del par de ruedas ovaladas transporta un volumen definido de líquido, a partir del cual un transductor calcula la cantidad total de material que fluye. Los contadores de ruedas ovaladas pueden medir un alto caudal en un espacio relativamente pequeño.
Sin embargo, su precisión depende en gran medida de la calidad de las ruedas de medición, la más mínima holgura modifica la medida de líquidos de las cámaras de medición. Teniendo esto en cuenta, los contadores de ruedas ovaladas son adecuados para medir líquidos y para su uso como transmisores de señales en sistemas de control y regulación.
Ventajas y desventajas de los contadores de ruedas ovaladas:
- Son adecuados para rangos de caudal elevados.
- Las bajas pérdidas de presión y la larga vida útil ahorran energía y costes.
- Funcionan de forma casi independiente de la viscosidad del material.
- Su diseño los hace más ruidosos que otros tipos.
- Presentan cierta propensión a acumular suciedad.
![Caudalímetros ultrasónicos](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1522344503/R1366374-02.jpg)
Caudalímetros ultrasónicos
Los dispositivos de medición por ultrasonidos registran el caudal con la ayuda de ondas acústicas. Se distingue entre el método del tiempo de tránsito y el método Doppler. En el método del tiempo de tránsito, las ondas acústicas se envían de ida y vuelta entre dos sensores. La velocidad de propagación es más lenta con el flujo en sentido contrario al de la corriente, lo que crea la diferencia de tiempo de tránsito proporcional a la velocidad del flujo. Este método es adecuado para líquidos bastante homogéneos sin partículas.
En cambio, el método o efecto Doppler emplea una onda de sonido que cambia de frecuencia cuando se refleja en partículas suspendidas o burbujas de gas en movimiento en un líquido que está fluyendo. La velocidad del flujo se calcula en función de la frecuencia sonora recibida. De este modo, el método Doppler resulta especialmente adecuado para líquidos contaminados, como las aguas residuales o los lodos industriales. Los caudalímetros convencionales no logran realizar una medición en este caso y se dañan al hacerlo.
Ventajas y desventajas de los caudalímetros ultrasónicos:
- Realizan una medición sin contacto.
- Permiten la instalación mientras el sistema se encuentra en funcionamiento.
- También pueden utilizarse en condiciones de temperaturas extremas.
- El método Doppler puede utilizarse para líquidos contaminados.
- No son adecuados para sustancias con una proporción muy alta de burbujas de gas y sólidos.
- La alta viscosidad del medio puede provocar fallos en la medición.
![Caudalímetros electromagnéticos](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1567701119/F7406433-01.jpg)
Caudalímetros electromagnéticos
Los caudalímetros electromagnéticos determinan el caudal a través de un campo magnético que se acumula en el interior de la tubería, para lo cual se utiliza la ley de inducción de Faraday, según la cual surge una tensión cuando un conductor eléctrico se mueve a través de un campo magnético. El nivel de tensión depende directamente de la velocidad del flujo.
Ventajas y desventajas de los caudalímetros electromagnéticos
- Pueden utilizarse independientemente de la densidad, de la presión, de la temperatura y de la viscosidad, y también son adecuados para medios agresivos o corrosivos.
- Como no se utilizan piezas móviles, su diseño presenta un desgaste extremadamente reducido y no provoca ninguna caída de la presión durante las mediciones.
- No solo ofrecen una alta precisión, sino también un rango de medición muy amplio.
- Solo son aptos para líquidos conductores.
- Aumentan la tendencia a acumular depósitos en la tubería y en los sensores.
- Resultan problemáticos cuando existe un alto contenido de gas y un elevado nivel de turbulencias.
![Caudalímetros de flotador](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1600853595/R1860027-02.jpg)
Caudalímetros de flotador
Los caudalímetros de flotador son una forma sencilla, pero bastante precisa, de determinar el caudal de líquidos y gases. Se componen de un tubo cónico (en forma de cono) por el que el flujo pasa desde abajo hacia arriba. Un flotador que se mueve libremente hacia arriba y hacia abajo indica el caudal en una escala que se obtiene de la fuerza de flotación. Los sensores de campo magnético suelen registrar el resultado y procesarlo electrónicamente.
Ventajas y desventajas de los caudalímetros de flotador
- Se montan fácilmente.
- Presentan una excelente relación calidad-precio.
- Ofrecen una medición sencilla y precisa.
- También permiten la medición de gases.
- Requieren una calibración exacta para el medio que se está midiendo.
- El diseño solo permite una instalación vertical.
Medir la masa o el volumen: ¿qué es mejor?
Como todos sabemos, un kilo de oro pesa lo mismo que un kilo de plumas. Sin embargo, a diferencia de la masa, el volumen varía en gran medida como consecuencia de la densidad.
En este caso, es preciso conocer exactamente cuál de las dos magnitudes físicas se desea medir, lo que depende de los medios que van a medirse y del propósito de la medición. Por ejemplo, no sirve de nada medir el caudal volumétrico de sustancias compresibles, pues este varía en función del estado. Por otro lado, las burbujas de un líquido no compresible también influyen en el volumen. En ambos casos, resulta más práctico o conveniente determinar el caudal másico.
Por ejemplo, cuando se envasan productos que se venden por peso, la masa es un factor importante, mientras que, en la industria de las bebidas, el llenado de botellas mide la entrada de volumen. Los medidores volumétricos también se utilizan para aplicaciones de llenado de depósitos, identificando cuando se alcanza un volumen determinado. A su vez, el número de moléculas, es decir, su masa, representa un elemento decisivo para el correcto desarrollo de algunas reacciones químicas. En consecuencia, el método de medición adecuado varía de un caso a otro.
¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un caudalímetro?
Existen numerosos caudalímetros, pero cada uno de ellos es adecuado para diferentes tareas. La elección correcta del medidor para cada caso no solo puede evitar costosas paradas de la producción, sino también contribuir a lograr una larga vida útil de las tuberías y de los depósitos y, en definitiva, a reducir las labores de mantenimiento. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los siguientes factores a la hora de comprar:
Tipo de medio que va a medir
Define exactamente las características de la sustancia cuyo caudal desea medir. ¿Se trata de un líquido, de un gas o de vapor? ¿Está contaminado o contiene muchas burbujas o partículas en suspensión? ¿Cuáles son las propiedades físicas (viscosidad, presión, temperatura, conductividad, densidad) de la sustancia? ¿Se mantienen constantes en diferentes condiciones?
Características de funcionamiento y rangos de presión, caudal y temperatura
Los diferentes caudalímetros resultan adecuados para propiedades de material distintas. Por lo tanto, asegúrate de que cumplen los criterios de aplicación y principios de funcionamiento correspondientes en materia de densidad, viscosidad, consistencia del flujo y corrosividad. Dependiendo del diseño y del precio, los caudalímetros pueden tener diferentes valores máximos y mínimos de presión, temperatura y rango de caudal.
Rango de medición
El rango en el que el caudalímetro puede medir con precisión debe ajustarse lo máximo posible a la aplicación prevista para mantener una tasa de errores reducida.
Precisión de las mediciones
Uno de los aspectos más importantes de los caudalímetros en cuanto a su funcionamiento, se basa en su precisión, que se expresa como intervalo hacia arriba o hacia abajo en porcentaje. Lo mejor es utilizar como base el valor efectivo medido, pues de este modo la tasa de errores se mantiene constante, aunque cambie el caudal. A veces también se da como una desviación porcentual respecto al intervalo calibrado o al valor final. La precisión de la medición no solo debe garantizarse con el caudal normal, sino también con el caudal mínimo o máximo. El fabricante deberá proporcionar las especificaciones correspondientes para estos tres casos.
Repetibilidad
Algunas aplicaciones requieren menos precisión, pero necesitan disponer de una alta repetibilidad, que se refiere a cuántas veces se obtiene el mismo resultado si se realiza una medición de caudal varias veces en las mismas condiciones.
Piezas móviles
Las piezas móviles de los caudalímetros pueden provocar errores y dar lugar a un mayor desgaste o a más labores de mantenimiento. Además, la medición puede perder precisión con el tiempo debido a ese movimiento. Esto puede resultar un inconveniente y favorecer la elección de caudalímetros electromagnéticos, los cuales no tienen piezas móviles.
La instalación correcta del caudalímetro
Una instalación correcta de los caudalímetros determina la precisión de la unidad. La mayoría de los sensores de caudal se montan en sentido horizontal. De todos modos, asegúrate de seguir las instrucciones de instalación del fabricante. Por ejemplo, algunos modelos, como los contadores rotativos, requieren una posición de instalación específica.
En función del equipo utilizado, el diámetro de las tuberías utilizadas también puede afectar al rendimiento del caudalímetro. Es importante evitar aplicar caudales elevados con diámetros de tuberías pequeños, podrían causar daños debido a las caídas de presión.
También es importante tener en cuenta que los sensores de los caudalímetros son sensibles a las descargas electrostáticas. En consecuencia, se recomienda utilizar ropa de protección que proteja frente a dichas descargas durante las labores de instalación. Y, por supuesto, asegúrese siempre de alimentar el aparato durante 30 minutos antes de utilizarlo por primera vez para que alcance la temperatura adecuada y se estabilice.