Inicia sesión / Regístrate para acceder a todas las ventajas de tu cuenta
Búsquedas recientes

    Better World: Glosario

    Glosario de términos relacionados con la sostenibilidad y el medioambiente

    Biodegradable

    Biodegradable describe un material que se descompone orgánicamente con el paso del tiempo, por ejemplo, a medida que microorganismos como bacterias u hongos lo digieren. Sin embargo, el tiempo necesario para ello puede variar desde unos meses hasta muchos años. No debe confundirse con compostable.

    C2C o Cradle to Cradle

    C2C o Cradle to Cradle es un enfoque de diseño que rechaza el modelo habitual de «fabrica, coge y tira» y, en cambio, se inspira en los sistemas naturales. En lugar de considerar que un producto pasa de la cuna (extracción) a la tumba (residuo), Cradle to Cradle consiste en crear productos y utilizar materiales que pueden ser recuperados y reutilizados al final de su vida útil.

    Está vinculado al concepto de economía circular.

    Calentamiento global

    El calentamiento global describe el aumento de las temperaturas medias a nivel global debido a los crecientes niveles de emisiones de GEI resultantes de las actividades humanas. El calentamiento global es el motor del cambio climático.

    Cambio climático

    El cambio climático es la transformación a largo plazo de los patrones meteorológicos globales medidos en función de características climáticas como la temperatura media o fenómenos meteorológicos extremos.

    Aunque el clima de la Tierra ha cambiado a lo largo de la historia del planeta, ahora es un hecho generalmente aceptado que la actividad humana desde el comienzo de la Revolución Industrial —y los cada vez mayores niveles de gases de efecto invernadero emitidos como resultado— ha llevado a un calentamiento global a un ritmo muy acelerado. La naturaleza está teniendo menos tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones que en los anteriores periodos de cambio climático y estos rápidos cambios también pueden crear nuevas condiciones planetarias que no son favorables para la vida humana.

    CDP o Carbon Disclosure Project

    CDP o Carbon Disclosure Project (en español: Proyecto de Divulgación de Carbono) es una ONG global. Proporciona un sistema de divulgación que ayuda a las organizaciones, incluyendo empresas y gobiernos, con la presentación de informes medioambientales y el desarrollo de estrategias para reducir las emisiones de carbono.

    CEMARS

    CEMARS significa esquema de certificación de medición y reducción de emisiones. CEMARS es un esquema de certificación de gases de efecto invernadero acreditado internacionalmente y ofrece herramientas que permiten a empresas y eventos medir y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

    Cero emisiones netas

    Cero emisiones netas es el estado de emisiones al que aspiran la mayoría de organizaciones, pero que todavía no han logrado alcanzar. Cero emisiones netas significa que una entidad no añade emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera terrestre – y, por tanto, no contribuye al calentamiento global ni al cambio climático.

    Cero residuos

    Cero residuos es un concepto que fomenta la reducción y, en última instancia, la eliminación de los residuos por completo, aunque la expresión se utiliza a menudo para referirse a bajos niveles de residuos en lugar de cero residuos en términos absolutos. Las opciones para lograr este objetivo incluyen desde rechazar un artículo desde el principio hasta la reutilización, el reciclaje y el compostaje. El vertedero se considera el último recurso.

    CFL o lámpara fluorescente compacta

    Una lámpara fluorescente compacta o CFL es un tipo de luz muy eficiente energéticamente. Las CFL han sido diseñadas para sustituir a las bombillas incandescentes, que son mucho menos eficientes energéticamente. Las CFL, que a veces se denominan luces fluorescentes compactas, tienen además una vida útil de aproximadamente diez años.

    CLR o reciclaje en circuito cerrado

    El CLR, o reciclaje en circuito cerrado, describe un proceso en el que todos los materiales de un producto se reutilizan al final de su vida útil.

    Compostable

    Compostable describe un material que, en las condiciones adecuadas, se descompone con el paso del tiempo en componentes que no son perjudiciales para el medioambiente. Es diferente a biodegradable.

    CO2 o dióxido de carbono

    CO2 es el símbolo químico del dióxido de carbono, un gas presente en la atmósfera de la Tierra. Aunque el dióxido de carbono se encuentra de forma natural, se ha convertido en un problema debido a su condición de gas de efecto invernadero, siendo el que más afecta a las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

    CO2e

    CO2e significa equivalente de dióxido de carbono y es la unidad que se utiliza para medir las huellas de carbono. Expresa la cantidad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, incluyendo el dióxido de carbono, en un total único.

    Descarbonización

    La descarbonización es el proceso de reducir y, en última instancia, eliminar las emisiones de dióxido de carbono que genera una actividad.

    Ecoblanqueo

    El ecoblanqueo o greenwashing es una expresión utilizada para describir afirmaciones que sugieren que un producto, servicio, organización u actividad es mejor para el medioambiente de lo que es en realidad. Un ejemplo de ecoblanqueo es utilizar declaraciones sin fundamento basándose en informes selectivos de pruebas.

    Emisiones «aguas arriba»

    Esta expresión se refiere a todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por un material o producto hasta el punto de venta, como la extracción, las materias primas, la fabricación y la distribución.

    Consulta también las emisiones «aguas abajo», emisiones de alcance 1, emisiones de alcance 2 y emisiones de la cadena de valor.

    Emisiones de la cadena de valor

    Las emisiones de la cadena de valor son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero generadas en la cadena de valor de un producto o una organización, incluyendo las emisiones «aguas arriba» y las emisiones «aguas abajo».

    Consulta también las emisiones de alcance 3.

    Emisiones «aguas abajo»

    Las emisiones «aguas abajo» son las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante el ciclo de vida de un producto después de haberse vendido. Esto incluye la distribución y el almacenamiento, así como el uso por parte del consumidor y la eliminación. Las emisiones «aguas abajo» pueden superar las emisiones «aguas arriba».

    Consulta también las emisiones de alcance 3 y emisiones de la cadena de valor.

    Emisiones de alcance 1

    Las emisiones de alcance 1 son emisiones directas de gases de efecto invernadero resultantes de fuentes que son propiedad o están controladas por una organización como, por ejemplo, vehículos de empresa.

    Consulta también: Emisiones de alcance 2, emisiones de alcance 3, emisiones «aguas abajo», emisiones «aguas arriba» y emisiones de la cadena de valor.

    Emisiones de alcance 2

    Las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas de gases de efecto invernadero generadas en nombre de una organización como, por ejemplo, la energía adquirida para calentar o refrigerar edificios. A menudo se producen fuera de sus propias instalaciones.

    Consulta también: Emisiones de alcance 1, emisiones de alcance 3, emisiones «aguas abajo», emisiones «aguas arriba» y emisiones de la cadena de valor.

    Emisiones de alcance 3

    Las emisiones de alcance 3 son emisiones indirectas que se producen en la cadena de valor de una organización (tanto «aguas arriba» como «aguas abajo»).

    Algunos ejemplos son las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por un proveedor al extraer materiales o las generadas al subcontratar el transporte de productos finales a un tercero.

    Consulta también: Emisiones de alcance 1, emisiones de alcance 2, emisiones «aguas abajo», emisiones «aguas arriba» y emisiones de la cadena de valor.

    EPC

    EPC significa certificado de rendimiento energético. Un EPC incluye una evaluación de la eficiencia energética de un edificio (basándose en un sistema de calificación de la A a la G) y, por tanto, del coste de calentarlo. Los EPC también incluyen información para mejorar la eficiencia energética de un edificio.

    ESG

    ESG son las siglas, en inglés, de medioambiental, social y de gobernanza o, como a veces también se denominan, medioambiental, social y de gobernanza corporativa.

    El rendimiento de una organización en cada una de estas áreas se compara con una serie de diversas métricas, como las emisiones de gases de efecto invernadero. La mayoría de los inversores utilizan las métricas de ESG como una manera de evaluar la viabilidad de inversiones potenciales.

    GEI o gases de efecto invernadero

    GEI es el acrónimo de gases de efecto invernadero. Se trata de gases, incluyendo dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que absorben y emiten el calor procedente del Sol, calentando la atmósfera terrestre de manera similar a un invernadero (de ahí su nombre).

    Una gran variedad de procesos generan gases de efecto invernadero, pero las actividades humanas, sobre todo las asociadas a la industrialización, como la quema de combustibles fósiles para generar energía, han provocado niveles de emisiones de gases de efecto invernadero sin precedentes. Esto significa que la atmósfera terrestre se está calentando como nunca antes, un fenómeno denominado calentamiento global que, a su vez, impulsa el cambio climático.

    GHGP

    GHGP significa protocolo de GEI. El protocolo de GEI proporciona estándares que las organizaciones, incluyendo empresas y gobiernos, pueden utilizar como marco para medir y notificar sus emisiones de GEI.

    Huella de carbono

    La huella de carbono significa la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera en un determinado periodo de tiempo por una persona, empresa, organización u otro grupo colectivo como un país o región.

    El dióxido de carbono es el más común de estos gases de efecto invernadero, de ahí el término «huella de carbono», aunque todos los gases de efecto invernadero contribuyen al cambio climático en diversos grados (consulta PCG).

    Jerarquía de residuos

    En la jerarquía de residuos, las opciones al final de la vida útil de un producto se clasifican de acuerdo con su nivel de impacto en el medioambiente. El objetivo es reducir o eliminar por completo los residuos.

    Los diseñadores e ingenieros preocupados por la sostenibilidad deben considerar la jerarquía de residuos durante la fase de desarrollo del producto para garantizar que se tenga en cuenta esta etapa del ciclo de vida.

    LCA (Life Cicle Assesment)o evaluación del ciclo de vida

    Una LCA o evaluación del ciclo de vida (denominada a veces análisis del ciclo de vida) evalúa el impacto medioambiental de un producto en cada etapa de su ciclo de vida, desde la extracción de materiales hasta su producción, distribución, uso y eliminación.

    LED

    Un LED, o diodo emisor de luz, es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando lo atraviesa una corriente eléctrica. Los LED son muy eficientes energéticamente y duraderos en comparación con las bombillas incandescentes.

    LEED

    LEED es el acrónimo de Leadership in Energy and Environmental Design (liderazgo en energía y diseño medioambiental). Este programa proporciona un marco para crear un sistema de calificación certificado destinado a evaluar edificios eficientes energéticamente.

    Materialidad

    La materialidad es un concepto que ayuda a orientar la estrategia de ESG de una organización, pudiendo una organización influir o afectar a un problema material de tipo medioambiental, social o de gobernanza.

    PCR o reciclado de posconsumo

    PCR o reciclado de posconsumo significa que los materiales han sido utilizados por los consumidores según su uso previsto y después han sido reciclados para su reutilización. PCR se utiliza especialmente en relación con el plástico e incluye material desviado de los circuitos de residuos, como el plástico del océano, o rescatado, como el plástico de las playas.

    PCG o potencial de calentamiento global

    Los gases de efecto invernadero absorben el calor a distintos ritmos, de ahí que cada uno de ellos tenga un efecto diferente en el calentamiento global.

    El PCG o potencial de calentamiento global nos brinda un modo de comparar el nivel de impacto midiendo la cantidad de energía que una tonelada de emisiones de estos gases absorbe en un determinado periodo de tiempo respecto a la cantidad de energía que una tonelada de emisiones de dióxido de carbono absorbe en el mismo espacio de tiempo. Por tanto, el PCG del dióxido de carbono es siempre uno; cuanto más alto sea el PCG de otros gases, mayor será su impacto en el calentamiento global.

    Consulta también: CO2e.

    SBT u objetivo basado en criterios científicos

    SBT son las siglas, en inglés, de objetivo basado en criterios científicos. Un objetivo basado en criterios científicos es un objetivo destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que está en consonancia con la escala y la velocidad de las reducciones necesarias para mantener el calentamiento global por debajo de dos grados Celsius.

    SDGs

    Los SDGs son objetivos de desarrollo sostenible: diecisiete prioridades globales que se describen en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que fue adoptada por todos los países miembro en 2015. Contienen compromisos para abordar diversos problemas medioambientales y sociales, incluyendo el cambio climático. Algunas organizaciones utilizan los SDGs como marco para sus actividades de ESG.

    Sostenibilidad

    La sostenibilidad es la capacidad de continuar un proceso de manera consistente con el paso del tiempo.

    El término «sostenibilidad» se utiliza a menudo en relación con la economía y el medioambiente. Para que un proceso o sistema sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, debe poder continuar con el paso del tiempo sin dañar el medioambiente. En la mayoría de los casos, sería más preciso describir un proceso o producto como más sostenible en comparación con una opción alternativa en lugar de sostenible en términos absolutos.

    TCFD o Task Force for Climate-Related Financial Disclosures

    La TCFD, o Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, proporciona orientación a organizaciones que les ayuda a compartir los riesgos financieros a los que puedan estar expuestas debido al cambio climático con las partes interesadas, como accionistas e inversores.

    Triple balance

    Tradicionalmente, los beneficios han sido el único balance final para las empresas, pero el triple balance es un concepto que resalta los objetivos medioambientales y sociales, además de los financieros. A menudo se describe como beneficios, personas y planeta.