Inicia sesión / Regístrate para acceder a todas las ventajas de tu cuenta
Búsquedas recientes
    Función TrueInRush: la solución para medir sobreintensidades

    La importancia de dimensionar correctamente las instalaciones eléctricas

    Función TrueInRush: la solución para medir sobreintensidades

    ¿Qué nos preocupa?

    Arrancar una máquina o poner en marcha de una instalación se traducen a menudo en una fuerte variación de la intensidad de la alimentación eléctrica.

    En el momento del arranque, un motor puede necesitar varias veces la intensidad de plena carga, lo que se conoce como corriente de arranque Inrush.

    Un transformador puede generar por sí mismo sobrecargas, ya que al encenderlo se produce una corriente de inserción que puede multiplicar hasta 25 veces su intensidad nominal durante un tiempo superior a 10 ms.

    Las fuentes de alimentación de potencia controladas de forma electrónica también provocan sobreintensidades debido a la carga de energía de los condensadores.

    Este mismo principio se utiliza en muchos aparatos de uso general, no industriales, alimentados a través de una fuente conmutada. Estos pueden provocar una fuerte sobreintensidad que se traduce a veces en una chispa cuando se encienden.

    Esto es un problema al que se enfrentan a diario los electricistas, el correcto dimensionado de las instalaciones eléctricas, tanto a nivel de los conductores como de las protecciones.

    La selección de los dispositivos de protección contra las sobreintensidades (fusibles, disyuntores) se complica cuando se deben tolerar corrientes de inserción altas.

    La protección contra las sobreintensidades debe reaccionar rápido ante una sobrecarga o un cortocircuito pero no debe dispararse si una fuerte sobreintensidad resulta de un uso normal y no de un defecto.

    La solución Chauvin Arnoux pasa por la integración de TrueInRush en todas las pinzas de las series F200, F400 y F600.

    TrueInrush. Esquema de una instalación en funcionamiento normal.

    Cuando se arranca el motor M1:

    • La protección A puede activarse y dispararse.
    • La protección B puede activarse o no.
    • La protección C puede activarse o no.

    No es suficiente con conocer sólo la corriente de arranque del motor M1 para evitar el disparo de las protecciones B y C .

    La mayoría de los equipos disponibles en el mercado sólo pueden medir las corrientes de arranque ocasionadas al encender una instalación o un equipo. Únicamente la función TrueInRush permite captar una sobreintensidad en una instalación en funcionamiento, como sucede en el caso B y C .

     TrueInrush. Esquema de una instalación en funcionamiento normal

    TrueInrush. Esquema de una instalación en funcionamiento normal:

    Cuando se arranca el motor M1:

    1. La protección A puede activarse y dispararse.
    2. La protección B puede activarse o no.
    3. La protección C puede activarse o no.

    No es suficiente con conocer sólo la corriente de arranque del motor M1 para evitar el disparo de las protecciones B y C .

    La mayoría de los equipos disponibles en el mercado sólo pueden medir las corrientes de arranque ocasionadas al encender una instalación o un equipo. Únicamente la función TrueInRush permite captar una sobreintensidad en una instalación en funcionamiento, como sucede en el caso B y C.

    En la práctica, solo se necesitan estos sencillos pasos:

    1. Coloca la pinza alrededor del conductor en posición "Amperio". La pinza determina automáticamente si la señal es alterna o continua y evalúa el valor medio de la intensidad consumida por la instalación
    2. Activa la adquisición. La pinza indica entonces el umbral de disparo y entra en fase de vigilancia.
    3. Cuando la pinza detecta la sobreintensidad, indica su verdadero valor eficaz así como las amplitudes máximas instantáneas (valores pico) de su forma de onda.

    La función TrueInRush subsana los problemas frecuentes relativos al correcto dimensionado de las instalaciones eléctricas, tanto a nivel de los conductores como de las protecciones de la instalación.

    Todas las sobreintensidades que se producen en una instalación o una máquina se capturan gracias a la función TrueInRush

    Así, el correcto dimensionado de una instalación es mucho más sencillo, y con un considerable ahorro de tiempo.