Inicia sesión / Regístrate para acceder a todas las ventajas de tu cuenta
Búsquedas recientes

    Potenciómetros

    ¿Qué es un potenciómetro?Un potenciómetro es una resistencia variable. Los potenciómetros permiten regular y cambiar la corriente que fluye a través de un circuito. Los potenciómetros se pueden denominar también medidores de potencia.Los potenciómetros tienen dos terminales que se fijan a un elemento resistivo (la pista). El elemento resistivo suele estar bobinado o fabricado de carbono, cermet o plástico conductivo. El tercer terminal está conectado al barrido, que es un contacto deslizante. A medida que el barrido se mueve a lo largo de la pista, la resistencia cambia y la corriente que fluye a través del circuito cambia.Tipos de potenciómetroLos potenciómetros giratorios se controlan fácilmente girando un eje o mando. Los potenciómetros giratorios pueden ser de una vuelta o de varias vueltas.Los potenciómetros deslizantes se conocen también como potenciómetros atenuadores. Para usar un potenciómetro deslizante, basta con deslizador un atenuador a lo largo de una pista recta para cambiar la resistencia.Los potenciómetros de ajuste, a veces denominados trimpots, se utilizan para calibrar y realizar un ajuste fino de circuitos, y se pueden montar directamente en una placa de circuito impreso (PCB). Los potenciómetros de ajuste son fáciles de ajustar con un destornillador.Los potenciómetros de cadena toman el movimiento y lo transforman en una señal eléctrica. Los potenciómetros de membrana son completamente planos. Los potenciómetros de membrana cambian su resistencia cuando se aplica presión a la membrana.¿Se necesita un potenciómetro con un limitador lineal o logarítmico?El limitador que necesita para su potenciómetro depende de la aplicación prevista.Para potenciómetros con un limitador lineal, la resistencia entre un extremo de la pista y el barrido varía a una velocidad constante. Si se gira el potenciómetro la mitad del recorrido o se desliza el atenuador hasta la mitad de la pista, la resistencia será la mitad de la resistencia total. Los potenciómetros de variación lineal se utilizan normalmente en aplicaciones como los interruptores atenuables de luz.Para los potenciómetros de variación logarítmica, la resistencia no varía a una velocidad constante. El nivel de resistencia sube o baja exponencialmente. Un potenciómetro que se ha girado o desplazado la mitad de su recorrido no producirá una resistencia que sea la mitad de la resistencia total. Los potenciómetros logarítmicos se utilizan habitualmente para aplicaciones de audio.¿Cuál es la diferencia entre un potenciómetro y un reostato?La diferencia principal es el número de terminales que tiene cada dispositivo. Los potenciómetros tienen tres terminales, mientras que los reostatos solo tienen dos terminales.

    2471 resultados para Potenciómetros

    Resultados por página

    Búsquedas populares