Inicia sesión / Regístrate para acceder a todas las ventajas de tu cuenta
Búsquedas recientes

    Lupas 10X

    Las lupas son dispositivos portátiles que contienen una lente de aumento para que podamos ver detalles ampliados que nuestros ojos no pueden apreciar. Son un elemento crucial para cualquier persona que se dedique a labores de precisión.

    ¿Cómo funciona una lente de aumento?

    El funcionamiento de una lupa se basa en la propiedad de las lentes convexas de refractar la luz. Cuando la luz pasa a través de una lente convexa, se dobla hacia el centro de la lente. Esto crea un punto focal, que es el punto donde todos los rayos de luz convergen.

    Si un objeto se coloca a una distancia focal de la lente, se forma una imagen virtual ampliada del objeto. Esto se debe a que la luz que proviene de diferentes partes del objeto se refracta de manera diferente, creando una imagen que es más grande que el objeto real. La distancia focal de una lupa es la distancia entre el punto focal de la lente y el centro de la lente. La distancia focal de una lupa determina el grado de aumento de la lupa. Cuanto más corta sea la distancia focal, mayor será el aumento.

    Las lupas existen desde hace décadas y han mejorado con los avances tecnológicos.

    La amplia selección de lupas disponible en RS refleja los diferentes tipos de lupas de las marcas líderes del mercado como: Coil, Eschenbach, Ideal-tek, Mitutoyo y RS PRO.

    ¿Qué es la potencia de aumento?

    La potencia de aumento determina el factor de aumento de una lupa. Un aumento de 2x significa que la imagen del objeto es dos veces más grande que el objeto real y un aumento de 10x significa que amplía la imagen del objeto diez veces.

    Tipos de lupas

    • Clásica: lupa compuesta de una lente de aumento y de un mango, algunos modelos incorporan iluminación para una mayor comodidad.
    • De bolsillo: formato compacto que cabe en cualquier sitio. La potencia de aumento de la lente no suele ser superior a 3x.
    • Plegables: puede contener más de una lente de aumento.
    • Cuentahilos o de apoyo: ideal para trabajos precisos que requieren contar o verificar elementos.
    • Frontales: también conocidas como lupa de diadema, aporta ergonomía en el trabajo.
    • De joyero: gran variedad de potencia de aumento hasta 20x, son especialmente utilizadas por trabajos minuciosos y de precisión de joyería y relojería.
    Filtros
    Ordenar por
    1 de 1
    Resultados por página