• Publicado 28 feb 2023
    • Última modificación 29 ago 2023
  • 8 min

Guía de mascarillas y pantallas faciales

Conoce las diferentes mascarillas y pantallas faciales que hay, cómo usarlas y en qué ámbito.

Mascarillas y pantallas faciales

¿Qué son las mascarillas y las pantallas faciales?

Las mascarillas y pantallas faciales son cobertores de protección diseñados para reducir el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas, virus o bacterias. La mayoría de los tipos existentes cubren al menos la nariz y la boca al mismo tiempo, si bien algunos cobertores faciales protegen una superficie mayor, incluyendo los ojos.

Desde el comienzo de la pandemia global del SARS cov-2 en 2020, se ha disparado el uso cotidiano de mascarillas y protectores faciales.

Mascarillas y pantallas faciales para el coronavirus

¿Por qué es necesario llevar mascarilla facial o pantallas protectoras para el coronavirus?

Se ha demostrado científicamente que llevar algún tipo de pantalla protectora sobre la nariz y la boca en espacios públicos es una medida de protección que ayuda a reducir las tasas de contagio de enfermedades infecciosas.

Los expertos médicos han especificado claramente que llevar un cobertor facial adecuado reduce de manera considerable el riesgo individual de contraer y transmitir el virus.

¿Cuándo es necesario llevar mascarilla o pantalla facial?

Esto depende en gran medida del lugar donde se encuentre y de si hay otras personas a su alrededor.

Se ha generado cierta confusión debido a que las recomendaciones específicas sobre cuándo llevar mascarilla varían ligeramente de una persona a otra. Sin embargo, las normas y recomendaciones para una persona en concreto dependen en cierto modo de toda una serie de variables personales.

Entre los factores que afectan a lo que resulta razonable para una determinada persona se encuentran: el entorno particular en el que vive y trabaja, la salud personal y niveles de riesgo, así como el tipo de frecuencia de las interacciones con otras personas.

En el momento de redactar este texto, las mascarillas para el coronavirus son obligatorias por ley en algunos lugares, profesiones y actividades. Sin embargo, se recomienda encarecidamente su uso en zonas públicas y espacios comunes incluso allí donde no son estrictamente obligatorias.

Las pantallas de protección facial y cobertores son también un elemento fundamental en materia de seguridad laboral, sobre todo para los empleados que vuelven a su lugar de trabajo.

Cabe destacar que las pantallas faciales (es decir, visores de plástico de protección facial total que ofrecen protección ocular frente a salpicaduras o residuos) no son generalmente adecuadas como única defensa frente a partículas más pequeñas del virus en suspensión.

Si necesitas protección facial total y protección frente a la COVID-19 en el trabajo, puede que sea necesario combinar una pantalla con algún tipo de mascarilla (nariz y boca).

Cómo llevar la mascarilla o pantalla facial correctamente

Mascarilla

Hay dos elementos principales a la hora de saber cómo llevar la mascarilla correctamente. En primer lugar, debes saber qué tipo de cobertor vas a llevar (es decir, mascarilla o pantalla facial). En segundo lugar, es importante saber cómo ajustarlo y colocarlo para que sea eficaz y cómodo.

Todo cobertor facial debe ajustarse lo más ceñido y hermético posible para formar un sello alrededor de la nariz y la boca, a la vez que sea lo suficientemente transpirable y cómodo para poder llevarlo durante todo el tiempo que pase en el interior de zonas públicas.

  • Lávate siempre las manos antes de manipular y colocarte la mascarilla, sea o no desechable. Una vez colocada, puedes ajustarla para lograr el mejor sello posible y, después, debes dejarla como está y evitar tocarla.
  • Si tu modelo cuenta con puente nasal moldeable (que generalmente se compone de un alambre corto o similar), esto te ayudará a formar el sello.
  • Evita tocar la mascarilla repetidamente una vez colocada sobre la cara, sobre todo en espacios públicos. Si debes ajustarla, intenta hacerlo utilizando las cintas elásticas en lugar de tocar el panel frontal.
  • Si usas una mascarilla desechable, cámbiala cuando se humedezca y no la reutilices.

Cómo retirar la mascarilla o pantalla facial correctamente

La clave para retirar y desechar la mascarilla es hacerlo rápidamente, de forma responsable y manipulando lo menos posible el panel frontal (o la cara).

Retírala por las cintas o tiras para las orejas y, si se trata de una mascarilla reutilizable, lo ideal es lavarla directamente. En el caso de las desechables, deshazte de ellas de forma responsable en el contenedor adecuado. Intenta evitar tocarse la cara al retirarla. Lávate siempre las manos inmediatamente después.

Guía de compra de mascarillas y pantallas faciales

La elección de la mascarilla adecuada para llevar en cada situación depende de numerosos factores. Los principales son: qué actividad está realizando y dónde, con quién estás interactuando y cuáles son los niveles de riesgo tanto para ti como para las personas que hay a tu alrededor.

Con tantas variables implicadas, es imposible proporcionar directrices claras y válidas en todos los casos para encontrar exactamente el equilibrio ideal entre precaución y funcionalidad. En muchos casos, deberás decidir tú mismo basándote en una combinación de consejos y todas las recomendaciones profesionales, científicas y médicas disponibles.

Dicho esto, la siguiente sección de esta guía describe diversos tipos de mascarillas y pantallas faciales disponibles para su compra online.

¿Qué características debes buscar en una mascarilla o pantalla facial?

Algunas actividades o entornos, sobre todo en el lugar de trabajo, requieren determinados grados de protección para cumplir las normas obligatorias de higiene y seguridad. En la mayoría de los casos, las recomendaciones profesionales aclararán si estas normas son aplicables en su trabajo o puesto específico.

En los demás lugares, independientemente del tipo de mascarilla que compres, debes intentar garantizar:

  • Que quede ceñido y forme un sello bastante ajustado alrededor de la nariz y la boca.
  • En el caso de las mascarillas de tela, que tenga un tejido lo suficientemente compacto para que no deje pasar mucho la luz (al colocarlo a contraluz).
  • Que sea lo suficientemente cómoda y transpirable para poder llevarla durante cualquier interacción en público, sobre todo en interiores.
  • Que sea fácilmente ajustable, en el mejor de los casos con cintas elásticas para las orejas y sin tener que manipular el panel frontal una vez colocado.

Tipos de mascarillas y pantallas faciales

Actualmente, están a la venta numerosos tipos de mascarillas. A continuación, figuran algunos de los tipos de mascarillas, pantallas y cobertores faciales más conocidos.

Mascarillas reutilizables

Mascarillas reutilizables

Las mascarillas reutilizables tienden a ser más robustas que las variantes desechables. A menudo también se ciñen un poco mejor, ya que probablemente se han diseñado con cintas y tiras con un ajuste más elaborado.

Algunas están disponibles en una gran variedad de tallas, en lugar de ser una solución de talla única como muchos modelos desechables.

Mascarillas desechables

Mascarillas desechables

Las mascarillas desechables han sido diseñadas como **una solución rápida, económica e higiénica **para situaciones en las que es probable que exista repetidamente riesgo de contagio en un breve espacio de tiempo.

Esto puede hacer que resulte poco práctico cambiar una y otra vez a una versión reutilizable limpia si, por ejemplo, interactúas estrechamente con numerosas personas en poco tiempo.

Por lo tanto, las mascarillas desechables tienden a ser la medida adecuada para personas que pasan mucho tiempo en determinados espacios de trabajo. Sin embargo, es posible que no sean robustas o queden ceñidas en suficiente medida para un uso práctico en algunas situaciones. Debes tomar siempre nota de todas las recomendaciones profesionales en tu lugar de trabajo para decidir si esto es aplicable en tu caso.

Mascarillas de uso general

Mascarillas de uso general

Las mascarillas de uso general ofrecen un grado de protección básica. Si bien no son totalmente adecuadas para la mayoría de los contextos médicos profesionales (u otras situaciones profesionales que requieren un estrecho contacto con personas vulnerables), en general son apropiadas como protección adicional para la mayoría de personas que llevan a cabo sus actividades cotidianas en espacios públicos.

Pantallas faciales

Pantallas faciales

Las pantallas faciales resultan de gran utilidad para aquellas personas que, además de tener la nariz y la boca cubiertas, necesitan protección ocular y, al mismo tiempo, deben mantener una visión clara y detallada de aquello en lo que están trabajando.

Por norma general, una pantalla facial únicamente protege frente a gotas y salpicaduras. Para proteger mejor al portador y a las personas que haya a su alrededor frente a la inhalación o exhalación de partículas más finas del virus en suspensión, las pantallas deben combinarse generalmente con algún tipo de cobertor facial o mascarilla de protección respiratoria.

Clips nasales para mascarillas

Clips nasales para mascarillas

Puedes adquirir pinzas de aluminio flexibles para mascarillas para mejorar el sellado y el ajuste, sobre todo alrededor de la nariz. Esto resulta especialmente útil en muchos tipos de mascarillas desechables que a menudo se venden como variantes de talla única y un solo uso.

Puede que no sea posible ajustarlas igual de ceñidas que algunos tipos de cobertores faciales reutilizables o altamente ajustables, por lo que añadir una pinza ayuda a moldear el cobertor con mayor eficacia para adaptarse a los contornos de la cara.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores materiales de mascarillas disponibles online?

Hay muchos tipos de materiales de mascarillas entre los que elegir. El mejor material depende de factores como:

  • El nivel de protección requerido.
  • La probabilidad de exposición (para el portador y otras personas).
  • El espacio de tiempo durante el cual debes llevar puesta la mascarilla.

Entre los materiales de mascarillas más comunes que se incorporan a cobertores faciales de protección, tanto reutilizables como de un solo uso, se encuentran:

¿Cuántas capas son necesarias en una mascarilla para que sea segura?

En términos generales, cuantas más capas tenga una mascarilla, mayor protección ofrecerá tanto para el portador como para las personas que haya a su alrededor. La mayoría de las recomendaciones sugieren que las mascarillas de tela de 3 capas son un buen estándar, pero incluso una sola capa es mejor que nada (aunque esta no sea aconsejable para la mayoría de usos públicos).

¿Cómo llevar una mascarilla con gafas?

Muchas personas que usan gafas observan que las lentes tienden a empañarse al llevar una mascarilla sobre la nariz y la boca. La mejor manera de evitar esto es asegurarse de que los sellos en los bordes sean lo más herméticos posible, sobre todo en la parte superior, cerca de las gafas.

Si llevas una mascarilla desechable difícil de moldear, puedes utilizar una pinza de aluminio o incluso un pedazo de cinta para mejorar el sellado.

Enlaces relacionados