- Publicado 30 nov 2023
- Última modificación 20 feb 2024
- 7 min
¿Qué son los guantes desechables?
En esta guía te contamos para qué sirven los guantes desechables y toda la información que debes saber para elegir los que mejor se adapten a tu sector.

Son muchos los profesionales que en su día a día se exponen a determinadas sustancias que pueden resultar peligrosas o que trabajan con productos que requieren medidas de higiene específicas.
Por ello, muchos usan guantes desechables que les protegen del contacto directo con cualquier posible sustancia como productos químicos o alimentos, entre otros.
Pero como no todos los guantes desechables son iguales, en este artículo veremos qué tipos de guantes existen y qué tienes que tener en cuenta para elegir los más adecuados en función de las tareas que realices. Además, aprenderás a ponértelos, quitártelos y desecharlos de forma adecuada.
¿Para qué sirven los guantes desechables?
Como ya hemos comentado, la finalidad principal de los guantes desechables es proteger a los usuarios de cualquier contacto directo con agentes o sustancias que pueden resultar dañinas. Un buen ejemplo es el de los profesionales de los laboratorios, expuestos a posibles agentes infecciosos.
Para minimizar los riesgos lo máximo posible, muchos profesionales usan en su día a día guantes desechables para evitar el contacto directo con sangre, saliva, heces o cualquier otro fluido.
Pero no todos los guantes desechables son iguales. Su composición responde al uso que se les vaya a dar. En el mercado existen diferentes tipos de guantes dependiendo de su uso. Veamos cuáles son los más comunes y en qué industria suelen usarse.
Tipos de guantes desechables
Existen diferentes tipos de guantes desechables dependiendo del material del que estén fabricados.

Látex de goma natural
El látex es un polímero obtenido de la savia del árbol del caucho, al que se le practica una incisión, habitualmente en forma de uve, para obtener un líquido blanquecino que posteriormente se utiliza para la fabricación de numerosos productos.
Se caracteriza por ser flexible y transpirable, biodegradable e indeformable gracias a su gran densidad. Además, es un material con propiedades antifúngicas y antibacterianas, por lo que es ideal para la fabricación de guantes desechables como los que usan los profesionales que trabajan en laboratorios.

Neopreno
El polímero de cloropreno, conocido popularmente por su nombre comercial, neopreno, es otro de los materiales comunes que se utilizan para la fabricación de guantes desechables.
Se caracteriza por ser un material flexible en diferentes temperaturas. La empresa DuPont inventó este material en el año 1930 y empezó a comercializarlo con el nombre de DuPrene, que acabaría sustituyéndose más adelante por el de neopreno.
Los guantes desechables fabricados con este compuesto resisten mejor a la degradación producida por el calor, el sol o las temperaturas extremas, así como a la corrosión por líquidos comunes en muchas industrias. Por ese motivo, protegen mucho mejor las manos de los operarios frente a agentes químicos, ácidos o disolventes que podrían suponer un riesgo para el trabajador.
Así, se recomiendan especialmente en industrias donde se trabaja con productos de limpieza o alimentos, o en situaciones donde el personal está expuesto a temperaturas extremas.

Nitrilo
Los guantes de nitrilo, a diferencia de los de látex, están fabricados con un material sintético, por lo que son aptos para las personas con alergias.
Suelen usarse mucho en laboratorios porque son bastante resistentes a las perforaciones y porque, al tratarse de un material muy fino, son apenas perceptibles por el usuario y no afectan al desempeño de tareas que requieren una especial precisión. Su comodidad los convierte, a su vez, en guantes populares en laboratorios.

Polietileno
Al contrario de los otros tipos de guantes que hemos visto, los de polietileno no se caracterizan por su flexibilidad ni resistencia, pero tienen a su favor ser más baratos que el resto. Además, son la opción más utilizada por aquellas personas que tienen alergia al resto de materiales, pues al no ajustarse a la piel no suelen provocar ninguna reacción.
Sin embargo, la protección que ofrecen no es suficiente para su uso en entornos hospitalarios o con sustancias químicas o corrosivas que pueden dañar la piel.
Se usan principalmente en centros de estética y peluquería para evitar mancharse con tintes u otras sustancias, en industrias donde se entra en contacto directo con alimentos y en entornos donde el usuario debe cambiar de guantes con más asiduidad.

Vinilo
El cloruro de polivinilo es un derivado del plástico muy versátil que se usa en la fabricación de diversos productos, entre ellos guantes desechables.
Estos guantes se caracterizan por su extrema adaptabilidad, aunque tienen menor resistencia que los de látex y, por este motivo, se recomienda no usarlos durante tanto tiempo como estos últimos. Asimismo, no son adecuados para su uso con productos abrasivos.
Otros tipos de guantes desechables
Podemos encontrar también guantes desechables de polímero, cómodos de llevar, hipoalergénicos y de resistencia moderada; o los guantes preempolvados, que son aquellos que vienen con un polvo compuesto (generalmente) por almidón de maíz y que facilita su colocación.
Por un lado, el polvo garantiza que la eficacia del guante sea la misma, es decir, no afecta a su resistencia ni a su durabilidad. Y por otro sin embargo, puede causar reacciones alérgicas o irritar la piel de personas sensibles. En este caso se desaconsejaría totalmente su uso y sería mejor optar por un guante desechable sin polvo.
¿Cómo elegir guantes desechables?
Ya hemos visto que la elección de un guante u otro depende en mayor medida del uso que le vayamos a dar. Así, podemos encontrar:
- Guantes resistentes a sustancias químicas: protegen a los usuarios de los efectos perjudiciales de las sustancias químicas durante un periodo de tiempo limitado para las aplicaciones industriales.
- Guantes resistentes a la grasa.
- Guantes resistentes a productos aceitosos.
- Guantes para aplicaciones de bajo riesgo: protegen a los usuarios de riesgos de bajo nivel para tareas de limpieza, mantenimiento general y procesamiento básico de alimentos.
Normativa europea
Las normas europeas y estadounidenses siguen siendo las más consultadas incluso fuera de estos territorios. A nivel nacional, hay disponibles algunas normas y especificaciones, aunque normalmente estas no están reconocidas fuera de sus territorios.
EN420 - Requisitos generales
La norma EN420 define los requisitos generales de la mayoría de los tipos de guantes de protección:
- Marcado e información del embalaje y del producto.
- Comodidad y eficacia.
- Diseño y construcción.
- Idoneidad.
- Inocuidad.
- Almacenamiento.
- Tamaños.
EN1149 - Propiedades electrostáticas
Se trata de una serie de normas para los métodos de prueba y requisitos para las propiedades electrostáticas de la ropa de protección. Incluye:
- EN1149-1: Medida de la resistividad superficial.
- EN1149-3: Medida de la disipación de la carga.
- EN1149-5: Requisitos de diseño y material.
EN374 - Sustancias químicas y microorganismos
- EN374-2 Resistencia a la penetración de microorganismos. Denominado nivel aceptable de calidad (AQL). Con una valoración del 1-3.
- EN374-3 Resistencia a las sustancias químicas (penetración). Con una valoración del 1-6.
¿Cómo ponerse y quitarse los guantes desechables?
Ahora que ya conoces los diferentes tipos de guantes que existen, verás cómo ponértelos y quitártelos de forma adecuada para trabajar de forma segura.
Antes de empezar, es de vital importancia comprobar que los guantes se encuentren intactos, es decir, que no tengan agujeros ni roturas por donde pueda pasar cualquier sustancia.
A continuación, procederemos a colocarlos, primero en una mano y luego en la otra, asegurándonos de que queda perfectamente ajustado a la mano y sin ninguna arruga o doblez (salvo en el caso de los guantes desechables de polietileno).
Para extraerlos de forma segura debemos seguir los siguientes pasos:
- Deslizar uno de los guantes hacia el extremo de los dedos con la otra mano hasta que salga del revés. En este punto, sostenerlo con la mano que todavía tiene el guante.
- Introducir un dedo en la zona de la muñeca del otro guante con cuidado de no tocar la parte exterior del mismo.
- Extraer el guante por completo, también del revés.
¿Dónde tirar los guantes desechables?
A la hora de desechar los guantes, tendremos que tener en cuenta para qué los hemos usado. A pesar de lo que a priori pudiera pensarse, está prohibido tirar los guantes de látex o nitrilo al contenedor amarillo. El contenedor adecuado es el de restos.
Al terminar de usarlos y una vez desechados, es muy importante lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón.
Como puedes ver, los guantes desechables son fundamentales para manipular y protegerse frente a sustancias peligrosas, y deben usarse siempre atendiendo a las recomendaciones del fabricante y valorando si sus características se adaptan a lo que buscamos. Visita la web de RS. En ella encontrarás una amplia variedad de guantes diseñados para diversos entornos laborales.
Otras guías para trabajar de forma segura
Guía de protección auditiva
Trabajar en entornos con altos ruidos no solo puede ser molesto, sino que puede dañar tus oídos o causar accidentes de trabajo. Echa un vistazo a nuestra guía y elige la mejor opción.
Guía de protección ocular
Te enseñamos las mejores opciones para proteger tus ojos mientras trabajas. Elige la opción adecuada de la mano de RS.
Categorías
Enlaces relacionados
- Guantes Desechables
- Guantes de Nitrilo Desechables
- ¿Qué son los guantes de trabajo?
- Guantes Desechables Vinilo
- Guantes desechables Unigloves sin polvo de Nitrilo Rosa caja de 100Guantes unidades
- Guantes desechables Unigloves sin polvo de Nitrilo Verde caja de 100Guantes unidades
- Guantes desechables Unigloves sin polvo de Nitrilo Verde caja de 100Guantes unidades
- Guantes desechables Unigloves sin polvo de Nitrilo Azul caja de 100 unidades