|
Alrededor del 45% del consumo global de energía procede del funcionamiento de los motores (Consejo Mundial de Energía: 2013 Survey Summary). Sin embargo, a pesar de que requieren mucha energía son esenciales en nuestras vidas y se pueden encontrar en cualquier parte, desde pequeñas aplicaciones residenciales (como electrodomésticos y herramientas), coches eléctricos y trenes hasta grandes motores industriales para plataformas petrolíferas offshore y presas.
Desde la revolución industrial hemos reducido los tiempos de trabajo mediante el uso de motores para alimentar un gran número de aplicaciones. Un gran número de dispositivos eléctricos hacen que nuestras vidas sean más fáciles y confortables y nuestros espacios de trabajo más eficientes y rentables. Pero, ¿a qué precio?
Consumo energético y medio ambiente
En el mundo moderno, el paulamiento agotamiento de los combustibles fósiles, así como la necesidad de preservación del medio ambiente son los desafíos más comunes con los que los fabricantes de cualquier bien accionado por motores, tienen que enfrentarse hoy en día. No existiendo, a gran escala, alternativas derivadas de fuentes de energía renovables, el problema se ve exacerbado por el aumento de la demanda energética proveniente de países en creciente desarrollo económico en África, Asia y América del Sur, junto con una población global en continua y rápida expansión.
En todo el mundo, los gobiernos han estado incrementando las medidas legislativas para reducir el consumo energético. Y por otro lado, los consumidores son más inteligentes y conscientes y valoran los productos de bajo consumo energético, tanto a nivel comercial como industrial.
Motores cada vez más compactos
Además de minimizar el consumo de energía, los ingenieros también se encuentran con otro reto, y no es otro que el de encajar motores, drivers y controladores en espacios cada vez más reducidos. Una lavadora que posee una mayor capacidad ofrece mayor valor al cliente, pero sigue teniendo que ajustarse a las dimensiones estándar. Reducir el espacio de los componentes electrónicos crea problemas de gestión térmica, que añaden nuevos desafíos de diseño. Añadir mecanismo de refrigeración solo va a aumentar el consumo energético, por eso, los propios motores necesitan ser diseñados con niveles de eficiencia mejorada con el fin de reducir el calor residual asociado a su funcionamiento.
Arquitectura
Sistemas de Control de Motores
El diagrama de arriba muestra los bloques funcionales de un sistema de control de motores típico, dependiendo del tipo de motor, aplicación, nivel de control, y si se necesita, de monitorización.
Controlador - Típicamente un microcontrolador o un DSP. Acepta comandos como direccion, velocidad y torque, que utiliza normalmente para generar una o más señales para accionar un motor, generalmente PWM. El controlador también puede recibir respuesta en forma de corriente y detección de posición, para proporcionar un control más preciso, mayor protección y detección de fallos.
Driver - La mayoría de las veces es necesario un driver para amplificar las señales generadas por el controlador y, de este modo, producir energía suficiente para el motor.
Sensores - Una derivación o dispositivo de efecto Hall pueden ser utilizados para medir la corriente actual utilizada, proporcionando así feedback. La respuestas con la posición actual del motor también puede ser ofrecida a través de un sensor inductivo o de efecto Hall o de un codificador. Este feedback puede ser utilizado para implementar un lazo cerrado más sofisticado proporcionando información real del motor para controlar mejor la salida.
Filtro - El filtro es generalmente utilizado en varios puntos dentro de un sistema de control de motores para suprimir fuentes de interferencia electromagnética (EMI). Los tipos de filtros más comunes incluyen núcleos de ferrita e inductores.
Aislamiento - El aislamiento galvánico es generalmente usado para aislar el controlador del motor a partir del resto del sistema, que puede ser sensible a transitorios y puede también estar conectado a una tierra eléctrica diferente.
Motores de Lazo Abierto y Cerrado
Para explicar esto de una forma sencilla, podríamos decir que un sistema de lazo abierto no incorpora respuesta. La velocidad del motor es controlada hasta un valor definido que puede variar en función de las condiciones de carga.
Sin embargo, los sistemas de lazo cerrado incorporan estas respuestas al devolver información a la etapa de control para que ésta pueda ajustarse. Es decir, cuando la velocidad está consignada en un determinado valor y la carga varía, el controlador ajustará la velocidad de vuelta al punto de consigna definido. Un buen ejemplo es el motor de posicionamiento de un telescopio que se reajustará constantemente para controlar las coordenadas necesarias.
Productos Destacados
Cree motores más compactos fiables y eficientes con los Módulos de Potencia Integrada ON Semiconductor.Arduino Motor/Stepper/Servo Shield
Fabricante: Arduino
Fabricante: Arduino
Kit control de motores P-NUCLEO-IHM001
Fabricante: ST Microelectronics
Kit Aplicación Control de Motores para XMC1300
Fabricante: Infineon
Shield Control de Motor DC con BTN8982TA
Fabricante: Infineon
Kit Aplicación Control de Motor BLDC 300W y 750W
Fabricante: Infineon
Kit Control de Motor Trifásico XMC4400
Fabricante: Infineon
Fabricante: ON Semiconductor
MOSFETS de Potencia HiPerFET™ X2
Fabricante: IXYS
Dispositivos de Carbonato de Silicio
Fabricante: Wolfspeed
Braccio - Brazo Robótico Controlado por Arduino
Fabricante: Arduino
Placa de Desarrollo MCLV dsPICDEM™
Fabricante: Microchip
Fabricante: Microchip
Conectores Industriales Han B HARTING
Fabricante: HARTING
Conectores Híbridos M23 SPEEDCON
Fabricante: Phoenix Contact
Inductores Bobinados WE-CNSW SMD
Fabricante: Würth Elektronik
Filtros e Inductores Serie BNX
Fabricante: Murata
Núcleos de Ferrita EMI WE-MPSB
Fabricante: Würth Elektronik
Fabricante: TE Connectivity
Condensadores Multicapa Series K-H Vishay
Fabricante: Vishay
Interruptores Táctiles IP67 Serie KSC
Fabricante: C&K
Fabricante: TE Connectivity
Fabricante: EPCOS
Marcas Destacadas
Recursos Adicionales
Tipos de Motores
Los motores eléctricos se basan en los principios del electromagnetismo para crear movimiento. Estos motores se dividen en dos categorías principalmente: AC (corriente alterna) y DC (corriente continua).
Los motores DC fueron los primeros en ser inventados y por eso son la forma más simple que existe de un motor eléctrico. Son accionados por medio de un flujo de corriente que atraviesa un conductor dentro de un campo magnético para producir un par de giro. Los tipos principales de motores DC son motores con escobillas o sin escobillas. Los primeros generan energía al conectar los polos opuestos de una fuente de alimentación para proporcionar cargas positivas y negativas al conmutador cuando entra en contacto físico con las escobillas. Los motores con esconbillas son más simples y de coste más bajos, pero requieren de mayor mantenimiento ya que las escobillas necesitan de limpieza y sustitución frecuente. Los motores sin escobillas, por otro lado, tienden a ser más precisos para aplicaciones que exigen posicionamiento controlado y tienen el valor añadido de que requieren de escaso o ningún mantenimiento. Sin embargo, presentan un precio más elevado porque su coste de producción es superior y necesitan un controlador de motor que podría costar tanto como el propio motor.
Los motores AC también pueden ser divididos en dos categorías principales: Inducción o Asíncronos y Síncronos; junto con un tercer tipo menos común - motores AC lineales.
De una forma mucho más básica, los motores AC están constituidos por dos partes principales: la parte de afuera del motor conocida como estator – la parte fija del motor – que tiene bobinas que son alimentadas con corriente alterna para producir un campo campo magnético rotativo y el rotor (dentro del motor) que se une al eje produciendo otro campo magnético rotativo. Los motores lineales son similares a los motores rotativos pero son configurados con piezas móviles y fijas en línea recta, produciendo en vez de rotación un movimiento lineal.
Los motores de inducción o asíncronos son llamados así porque su torque es producido utilizando inducción electromagnética. Son comúnmente conocidos como motores de jaula de ardilla o motores con rotor bobinado.
Los motores síncronos difieren de los de inducción porque operan en sincronización precisa con la frecuencia de línea, en contraste con los motores de inducción que dependen de la inducción de corriente para producir un campo magnético y exigen un cierto deslizamiento (desfase entre la frecuencia del campo magnético y la del rotor) para realmente inducir la corriente.
Aspectos relevantes cuando se elige un motor
En el momento de elegir un motor, existirán una serie de atributos que deberá de analizar:
Velocidad: | ¿Cuál es la velocidad deseada del motor? Esto determinará el tipo de control de velocidad necesario. |
---|---|
Par: | Es la medida del momento de fuerza que el motor es capaz de ejercer sobre el eje de trasmisión de potencia y tiene como unidad el Nm (newton metro) |
Caja reductora integral: | Cajas de engranajes reductores integrados que trabajan para reducir la velocidad y aumentar el par. |
Requisitos de Potencia: | ¿Que potencia necesita? ¿Es para carga completa, normal o ligera? |
Potencia nominal: | Potencia mecánica disponible sobre su eje, en vatios, kilovatios o megavatios. |
Alimentación: | Verifique los requisitos de alimentación: tensión y controladores de corriente o específicos. |
Configuración mecánica: | El tamaño del motor y las dimensiones serán dictadas por la aplicación. El tamaño total, tamaño del eje, puntos de montaje y peso también tendrán que ser considerados. |
Principales gamas
- Motores AC con Caja Reductora
- Motores AC
- Motores DC con Caja Reductora
- Motores DC
- Núcleos de Ferrita
- Transistores IGBT
- Módulos Transistores IGBT
- Inductores
- CIs de Driver de Motor
- Drivers de Potencia MOSFET
- Transistores MOSFET
- Resistencias Fijas de Montage en Panel (shunt)
- Filtros Pasivos
- Conectores de Potencia
- Kit de Desarrollo de Procesador y Microcontrolador
- Retificadores y Diodos Schottky
- Interruptores